English
EngineerZone
Other Products (CN)
Log In
User
产品和应用
产品和应用
放大器专区
精密转换器专区
音频专区
ADE电能计量专区
MEMS专区
生物/电化学/磁场/温度传感器专区
接口和隔离专区
Power 中文专区
ADUC微处理器专区
时钟与定时
开关和多路复用器专区
温度传感器
基准电压源专区
嵌入式安全与1-Wire
Trinamic 运动控制和电机驱动
能源存储系统(ESS)和电池管理系统(BMS)
边缘人工智能SOC
通用SOC/MCU
GMSL
 
查看全部
教育中心
教育中心
资源库
技术支持参考库
在线研讨会
活动中心
活动中心
论坛社群活动
论坛激励活动
中文社区
Other Products (CN)
FAQs
FAQs
FAQs
讨论
Tags
Cancel
FAQs
Created
over 2 years ago
Was this helpful?
Yes
No
More
Cancel
AD
ADL
ADRV
DG
DS1x
DS2x
DS3x
DS4x
DS7x
DS8x
DS9x
General
MAX
MAX5719EVKIT
MAXM
MAXREFDES
Recently Updated Articles
MAX7317采用单片可以正常读写,但是不清楚采用3片菊链方式下如何对器件进行读写操作?
如果您能够对一个器件操作成功的话,在菊链模式下,将3个器件当作一个器件来操作就可以了,对于一个器件的操作是写16位数据,然后拉高CS,对于3个菊链的操作就是拉低CS,发送48位数据然后拉高CS就可以了。最先发送的16位对应于离控制器最远的器件,最后写入的对应于离控制最近的器件。对于读操作也是一样的,先发送读命令(D15=1)和地址,后面跟随8位无效数据,3片菊链,就要按这种方式发送3*16位这样的数据,然后拉高CS,接下来发送读或者写命令,同样发送3*16位,这样就可以在DOUT得到3*16位结果…
MAX5719EVKITにはMAX1840があります、その原因を教えてください?
MAX1840はMAX5719EVKIT(評価ボード)が3.3VのUSBに適合するため、追加された レベルトランスレータです。 MAX5719の規格により、5Vの電源電圧で、VIHは0.7 x 5V = 3.5Vより高いはずですので、 3.3VのUSBまたはMCUからのHレベルは足りないですので、MAX1840を利用されております。
MAX6689のトランジスタについてNPNとPNPどちらが正しいのでしょうか
MAX6689シリーズの温度モニターはNPNとPNPのダイオード両方とも 使えます 。 CPU、GPUなどのデバイスの内蔵された温度センサーは主にPNPのタイプですので、 一般的に、PNPのダイオードをお勧めいたします。
MAX5481L端子にH端子よりも高い電圧を印加すると、正常に動作しないでしょうか
MAX5481のL端子(Low Terminal)とH端子(High Terminal)は抵抗調整の方向のみを示されますので、 印加電圧の向きとの関係がありません。 L端子とH端子どちらに高い電圧を印加にしでも、ICが正常に動作することができます 。
MAX30034CUA+T EP 连接问题
MAX30034 数据手册Rev 1版有误,对于8pin uMAX 封装, 没有EP PAD。
Most Helpful Articles
100W PoE方案
请参考以下100W PoE方案:
ADL5961的IBIS模型
目前使用ADL5961芯片装贴后端口驻波较差,能否提供ADL5961的IBIS模型,做信号完整性仿真,在官网上找不到; 或者有无其他类似的资料能够做 ADL5961的 信号完整性仿真。
adrv9026 四通道相差180°
This content is under review.
BUCK电路的电路的LIR值如何选择?
LIR是指电感峰峰交流电流和直流平均电流的比值,LIR越大则RMS电流越高,电感上的损耗就越大,而LIR越小则电感的尺寸就越大。通常选择30%的LIR可以在电感尺寸和损耗之间达到较好的折衷。
Can I use 450kHz switching frequency for MAXM17552 if Vin=55V,Vo=4V?
The solution size is smaller with higher switching frequency; the efficiency is higher with lower switching frequency. But we should also consider the minimum switch on-time of the converter when choosing the switching frequency. The minimum controllable…
Before You Switch
Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.