文档 夏说高温与电路设计——高温电路设计的几条建议
  • 问答
  • 讨论
  • 文档
  • Members
  • Tags
  • Cancel
  • 文档
  • ADI专家为您详解关键体征信号监测方案的要素
  • ADI汽车传感器和传感器接口解决方案
  • ADI设计峰会讲义分享——低电平信号采集传感器
  • ADXL345的STM32驱动程序和硬件设计(ZT)
  • +DS1921G-F5#: FAQ
  • +DS1922L-F5#: FAQ
  • +DS1922L: FAQ
  • +DS1923-F5#: FAQ
  • +MAX25405EQP/VY+: FAQ
  • +MAX35101EHJ+: FAQ
  • +MAX35103: FAQ
  • +MAX35103EHJ+: FAQ
  • +MAX35103EVKIT: FAQ
  • +MAX35104ETL+: FAQ
  • +MAX6675ISA+: FAQ
  • MAX6675ISA: FAQ
  • +MAX9924UAUB+: FAQ
  • [ADI微博问答精选]如何设置BF518的1588的PPS输出高电平时间
  • “家”即是心所在 ——ADI专家谈家庭健康监测应用
  • 【转帖】通过针对GMI次传感器的研究设计,谈谈传感器的设计
  • 三星具有健身追踪的可穿戴设备Gear Fit最详细拆解之内部构造与传感器
  • 几种传感应用及信号放大方案分析 (文档下载)
  • 夏说高温与电路设计——高温电路设计的几条建议
  • 媒体关注:MEMS智能传感器普及 ADI从三大领域出击
  • 工程师百问百答——测试与测量方法以及解决方案
  • 开学季,ADI论坛有奖“助学”礼品开抢啦~ ~
  • 微信焦点(第8期):内行看门道——解读火爆的多轴飞行器传感器技术
  • 技术支持论坛三重奖——注册、发帖、跟帖, 步步好礼
  • 技术文章分享:电容传感器取代机械开关,让便携产品“一触即发”
  • 说出您心中的ADI年度“贺岁片”,发帖、跟帖送大奖,赶快行动,马上有好礼!
  • 转发DS18B20时序详解学习资料
  • 转发PT100学习资料
  • 高温与电路与设计——芯片的极限温度与额定电压和电流一样是绝对的吗?

夏说高温与电路设计——高温电路设计的几条建议

夏说高温与电路设计——高温电路设计的几条建议 by ADI_Amy

去年ADI微博发布了“夏说高温电路设计”的系列微博,受到网友们的热烈欢迎。这里版主整理出部分“高温电路设计建议”内容分享给大家参考:

高温与焊接失败——高温电路应用中,PCB本身可能导致焊接失败。标准FR4 材料在130℃至180℃时可在任意位置发生玻璃化转变,依具体成分而定。如果在该温度以上使用(即使时间较短),也会出现扩散和分层。

主义热管理——工程师在设计电路系统时,必须注意热管理。即使用到高温器件也应考虑与其功耗相关的自热效应。如AD8229的保证工作温度高达210°C,相当于一个小输出电流负载。由驱动高负载或永久故障条件(如短路)造成的额外功耗会增加结温,使其超过器件的最大额定值,大大降低放大器的工作寿命。

极端温度下需要关注的几个主要特性——高温工作电路必须考虑 IC参数和无源器件在宽温度范围内的变化,特别关注其在极端温度下的特性,以确保电路能够在目标限制内工作。例如失调和输入偏置漂移、增益误差、温度系数、电压额定值、功耗、电路板泄露,以及其他分立器件(如 ESD 使用的器件和过压保护器件)的固有泄露。

封装选择——高温应用时最好选用密封陶瓷封装。密封可以防止导致腐蚀的湿气和污染进入。然而,密封封装通常较大较重,且价格比同类塑料封装贵得多。在极端温度要求(<175℃)较少的应用中,最好采用塑料封装,可以减少 PCB 面积、降低成本,或是提供更好的振动顺应性。

超过最大工作温度范围怎么办——尽管制造商不能保证芯片在其额定温度范围之外也正常工作,但当超出其温度范围限制时,芯片不会突然停止工作。在标称温度范围外使用的唯一方法就是测试测试再测试,确理解非标准温度对几个不同批次的芯片特性的影响。

消息编辑者为:Forum ADI