本人使用ADN8834做恒温控制功能,设计的电路图如图1所示。ADN8834的内部结构图如图2所示。
图1. ADN8834设计电路图
图2. ADN8834内部电路图
现针对上述两个图,对使用时遇到的问题描述如下:
一.首先测试OUT2电压对于LDR和SW两个管脚输出电压的影响,步骤如下:
1. 不连接热敏电阻和TEC等设备,不连接PID网络,排除前端对OUT2输出电压的影响。
2. 把IN2N和OUT2两个管脚进行短接,从IN2P管脚输入1.25V的电压,即把COMPENSATION AMPLIFIER设置成设随电路,即可确认VOUT2=1.25V。
3. VREF=2.5V,VDD=5V。
4. 根据图3中所示的电阻值进行设置VLIM和ILIM的电压,通过万用表测量VVLIM和VILIM的电压与表中的相近。
图3. VLIM和ILIM的电压设置
5.根据下面这两个公式,可知VB=2.5V,当VOUT2=1.25V时,VLDR=2.5V,VSFB=2.5V,但根据实际测量,VLDR=0.159V,VSFB=0.61V,与计算值不符。
6.通过万用表测量VTEC管脚输出的电压VVTEC=1.12V,根据公式
,可以算得VTEC=0.52V,但实际测得VLDR和VSFB之间的差值电压是0.45V,两个电压对不上
二.对照ADI官方的ADN8834评估板的电路,寻找自己设计的图和其之间的区别
图4所示是ADI官方的ADN8834评估板的电路图,抛开前端两个运放的连接方式不管,单看后端TEC驱动部分的电路,唯一的区别在于SFB管脚的输出串联了一个49.9Ω,这个电阻的作用是什么,不加会怎样,技术手册上没有写出。
图4. DI官方的ADN8834评估板的电路图
综上所述,问题总结如下:
1.通过单独提供OUT2的电压后,芯片输出的LDR和SFB电压与理论计算值不符
2.电路上SFB管脚串联的49.9Ω作用是什么,不加这个电阻会不会引起上述问题。
由于本人急于使用,所以恳请工程师和有经验的各位大侠给予技术支持,本人不胜感激。
本文的附件包含本文的全部内容,如有看不清的图片公式等,可以下载附件进行查阅,谢谢