ADXRS620 Noise Density和电源供电的问题请教

ADXRS652指标中,有一项Rate Noise Density是0.06°/s/√Hz,是否意味着ADXRS620的bandwith越大,噪声也就越大?譬如把BW设为2500,噪声就是0.06*√2500=2.5°/s?请问这样理解对吗?

另外,

  如果我们采用16bit的AD,则理论的分辨率可以到0.0127°/s,如果因为上面BW过大导致噪声过大,那采用16bit的AD就没有意义了;

  如果BW是80Hz,噪声也是0.05°/s左右,那这种情况下,16bit的AD足够,24bit的AD就很浪费,如此看来,使用ADXRS652,不管什么应用,16bit的AD都足够了,我这样理解对吗?

关于电源:

    ADXRS652需要Vdd,AVcc和Vratio三个电压,在简单的使用中,我的理解是三个电源甚至可以共用一个电源供电;但是如果在高精度的场合中,采用3个电源应该是比较好的方案,但是3个电源太麻烦,成本也高。

     我们现有的方案中,考虑用普通的LDO(1%精度)给Vdd供电,Vratio用高精度参考电源供电,现在比较疑惑的是AVcc该如何处理。如果AVcc和Vratio共用,因为高精度的参考电源输出电流有限,而手册中并未提到AVcc所需的电流大小,我们比较担心这样做会影响到Vratio的精度;而如果AVcc和Vdd供电,又担心Vdd的精度和稳定度不够,因为手册中也没有提AVcc对电源的要求。

    我们的产品对陀螺仪的精度要求比较高,请问电源该如何处理呢?

期待回复,非常感谢!

Parents
  • 您好,我现在选择的AD是AD7606。

    您说的把VRATIO和ADC一起供电,指的是把VRATIO和ADC的Vref一起供电,对吧?可惜的是AD706的Vref只有2.5V,而VRATIO要5V,这种情况下有什么好的解决方案没?

    另外,ADXR652的AVCC怎么处理呢?我的想法是把AVCC、VDD连在一块,然后和AD7606的AVCC连在一块,最后通过一片LDO供电。不知道这样是否合适?

    ADXR652的AVCC最大需要多大的电流?手册上只说了一个总电流,不知道这个总电流是指VDD还是AVCC。另外AVCC对电源纹波不敏感吧?

    由于项目时间紧,网上沟通效率比较低,方便的话请您留个邮件或者电话,非常感谢!

Reply
  • 您好,我现在选择的AD是AD7606。

    您说的把VRATIO和ADC一起供电,指的是把VRATIO和ADC的Vref一起供电,对吧?可惜的是AD706的Vref只有2.5V,而VRATIO要5V,这种情况下有什么好的解决方案没?

    另外,ADXR652的AVCC怎么处理呢?我的想法是把AVCC、VDD连在一块,然后和AD7606的AVCC连在一块,最后通过一片LDO供电。不知道这样是否合适?

    ADXR652的AVCC最大需要多大的电流?手册上只说了一个总电流,不知道这个总电流是指VDD还是AVCC。另外AVCC对电源纹波不敏感吧?

    由于项目时间紧,网上沟通效率比较低,方便的话请您留个邮件或者电话,非常感谢!

Children
No Data