需要面向大型土木结构测量其振动加速度,由于大型土木结构的振动信号频率低,振幅小,请教大侠们面对这样的应用,ADI有没有合适的产品?
需要面向大型土木结构测量其振动加速度,由于大型土木结构的振动信号频率低,振幅小,请教大侠们面对这样的应用,ADI有没有合适的产品?
您好。您的应用中需要测量加速度的分辨率是多少。ADXL103/203的噪声密度在100ug/rtHz,请您参考是否满足您的要求
非常感谢,我之前有详细研究过ADXL202的数据手册,ADXL203的简介我刚看了下,频率特性和分辨率都很贴近我的应用,不过我想问下,有没有三轴的?
ADXL203只有两轴和单轴的版本,那么别的芯片呢?有人用ADXL202实现了10Hz以下分辨率0.2mg的加速度测量,我想请教下,有没有哪款三轴传感器可以实现这样的低频和分辨率的测试?
最近在研究ADXL335,ADXL345,但在他们的频率响应和分辨率方面都拿不准。我的应用是10Hz以内的低频测试,分辨率最好能达到1mg.
关于频响,335好像可以通过输出端外接滤波电容可以设置需要的带宽,345是数字式的,手册里有说BW = ODR/2,那么如果我需要BW=10Hz,ODR为20Hz,这个速率会不会太慢?
其次,分辨率。我想分辨率应该是和灵敏度不同的。关于分辨率resolutionADI的数据手册好像都没有明确给定,我在想事不是需要用户通过噪声密度来推算,计算结果就是芯片的分辨率?