使用ADICUP3029连接CN0507,其中ADICUP3029使用USB线缆连接到PC端(win11系统),CN0507评估板使用6V供电,电流1.1A。可以发现COM1串口,也能识别U盘,按操作步骤逐条设置,无法在GUI中搜到COM口,请问该如何配置或判断是3029故障?尝试切换3029的拨动开关也没有成功。
也尝试用串口助手发送0x0501没有反馈。固件使用的是从软件GUI里自带的:cn0507-vna-app-firmware-20033101.hex。
请问我该如何检查,还是返修?