Post Go back to editing

关于型号为ADXRS645的175℃高温陀螺仪传感器,测试不稳定的情况,需要技术支持

按照评估板数据手册里面的要求我们自己焊接了一个电路板,测试的问题是不稳定,主要有以下问题:

1. 它的电压/转速值在递增,不是一个常数,正常情况下每增加一个RPM它的输出的电压增加是一个确定值,通过图片可以看到现在属于非线性比例关系。

2. 在0RPM的时候是一个正值,10RPM的时候是负值,之后随着转速增加而递增,而且在10RPM的时候,下面图里传感器直接输出的电压数据出现不稳定情况(采集图片存在不稳定波动),我计算了一下低通滤波频率是27Hz左右,但是输出是不稳定的,是不是需要更换图片里C20的电容?更换到低通滤波频率在多少合适?

3. 按照数据手册,他不加扩展电阻转速情况下最高可以测量到+-2000°,如果扩展到+-2700°,需要大约30kΩ电阻对吗?

4. 如果添加了扩展30kΩ的电阻,对于低通滤波滤波器那部分是不是需要更改图片里C20电容值,调节低通滤波频率到多少合适?需要多大的电容可以?

现在我把原理图发给你(测试的时候里面的R11、R13悬空没焊接),测试数据处理后的发给你,希望得到回复和帮助。

Parents Reply Children
No Data