我手上有几个五年前买的ADCMXL3021,RTS模式使用都是正常的。新买了两个,结果RTS数据不正确,第一个数据帧就不对,开头不是8个零。使用了逻辑分析仪打了数据。看了手册,新版本的RTS接口上没有变动,应该可以直接用才对,不知道什么原因。
我手上有几个五年前买的ADCMXL3021,RTS模式使用都是正常的。新买了两个,结果RTS数据不正确,第一个数据帧就不对,开头不是8个零。使用了逻辑分析仪打了数据。看了手册,新版本的RTS接口上没有变动,应该可以直接用才对,不知道什么原因。
这个截图是正确的还是错误的数据,最好两个对比一下时序,程序都是一样的吗?
程序和板卡都是一样的,使用旧的模块可以,新的不行。
这是正确的时序,第一个帧的前八个字节都是0x00,后面每一个帧开头第一个字节都是0XCCAD
这是新的模块读出来的时序,错误的数据,第一帧开头不是8个0x00,后续每一帧的开头也不是oxccAD,感觉错位了一样:
已经已经通过邮件技术支持与您取得联系了,有最新回复我们会通过邮件联系您
楼主您好,请问您解决了上述问题吗,我也遇到了类似的问题
SCLK速率多少,是在规格范围内吗
时钟频率是500k,在范围内的
SCLK太慢了。