用MAX86141测量组织氧饱和度(StO2)做健康监测。项目用到了两个MAX86141以获取4个光电二极管的输出信号,通过ADC输出信号的读数做计算。我有三个问题。 1. 在使用环境光消除(ALC)功能的时候,在启用ALC和不启用ALC的情况下获得的读数之间存在明显的差异,有时数值差会高达两倍。因此我不确定到底有没有ALC功能的读数才是正确的。我想更了解ALC这个功能的实现原理和方法以便判断自己应不应该使用这个功能。 2. 我的项目使用了4个光电二极管,并且二极管的读数要两两进行运算。但ALC功能对每个二极管造成的影响不一样(比如相同条件下,同样是ADC输出变小,有的二极管输出会更小。也就是似乎不能用相同的公式来计算ALC对不同二极管造成的影响)。想确认下是否这个问题存在,即在执行ALC过程中对每个光电二极管施加的转化幅度存在差异。 3. 关于ADC,我的模拟输入是来自光电二极管的电流,输出是数字(最大读数2^19)。请问有没有数学关系式表明多大电流输入对应多少数字输出。谢谢!