ADXL355 芯片的灵敏度显示单位为LSB/g,例如±2g灵敏度对应为256000LSB/g,但是测量过程中肯定会有电压量的变化,那我想问一下,256000LSB/g 的对应的 mv/g 的单位是多少,是和354相同的400mv/g吗?
ADXL355 芯片的灵敏度显示单位为LSB/g,例如±2g灵敏度对应为256000LSB/g,但是测量过程中肯定会有电压量的变化,那我想问一下,256000LSB/g 的对应的 mv/g 的单位是多少,是和354相同的400mv/g吗?
355是数字输出,一个码值LSB=3.9μg
不要把模拟输出和数字输出搞混了!
我们上位机要求我单位必须能换算,所以我想咨询一下355测量的电压范围,看看最小分辨电压多少,能不能用这种比较简单的方式来换算?
最小分辨是3.9μg,355输出的是数字码值,不是电压量变化,354才是。
我不确定你能否理解什么是数字输出,什么是模拟输出。建议你先去学习一下。