论坛支持你好:
近期我们一批安装在铁路枕木上的设备(传感器为ADXL355),出现Z轴出现满量程恒定值,XY轴数据是可变化的错值的异常情况,一些信息如下:。
1. 变换设备姿态,Z轴一直保持满量程恒定,XY轴会有变化但是值是错误的。
2.设备在长时间断电后,重新上电,数据依然错误;
3.支点的配置为:量程+/-2g,3.9hz采集;
4.采用iic通信方式;
5.设备安装在有砟铁路枕木边缘。
案例紧急,期待回复,谢谢。
祝好!
论坛支持你好:
近期我们一批安装在铁路枕木上的设备(传感器为ADXL355),出现Z轴出现满量程恒定值,XY轴数据是可变化的错值的异常情况,一些信息如下:。
1. 变换设备姿态,Z轴一直保持满量程恒定,XY轴会有变化但是值是错误的。
2.设备在长时间断电后,重新上电,数据依然错误;
3.支点的配置为:量程+/-2g,3.9hz采集;
4.采用iic通信方式;
5.设备安装在有砟铁路枕木边缘。
案例紧急,期待回复,谢谢。
祝好!
1.你的输出满量程是固定一个数值吗,还是在满量程附近有码值跳动?
2.使用过程中有什么异常现象或条件吗?出现问题的频率和规律是什么?
3.可以对有问题的加速度计进行自检,如果自检不通过证明加速度计已经损坏了。
另:用量较大的企业用户也可以通过cic.china@analog.com 提问,便于追溯问题。
你好,感谢回复!
Q:1.你的输出满量程是固定一个数值吗,还是在满量程附近有码值跳动?
A:是一个固定的数值,如X:00.03730g Y:-0.04848g Z:02.00102g。
Q:2.使用过程中有什么异常现象或条件吗?出现问题的频率和规律是什么?
A:安装在铁路枕木上的,该支点会面临强振。
Q:3.可以对有问题的加速度计进行自检,如果自检不通过证明加速度计已经损坏了。
A:有一例样本进行过自检测试,自检失败,三轴值为:X:0.145493 Y:0.064085 Z:2.044719。
附:
1:一直出恒定值的支点,通过敲击(上电或不上电均可)可以恢复正常。恢复正常后,自检也随之正常。
2:无论采用+/-2g或者+/8g,异常的数据,均是2g附近,不会随着量程增大或增大。
祝好!
之前没遇到过类似情况,自检失败就证明加速度计已经损坏。有可能是强振导致的,具体什么机理我还需要再看看。这是ADXL355的承受振动指标,超过会损坏器件。

需要您先确认下您的这些现象都是成批次的规律,不是单一的表现。另外测量一下出问题的电源轨是否正常,数字通讯接口波形是否健康(排除数字通讯时码值错误的问题)
建议如果是有用量的企业用户,附上您的公司和项目信息发送至cic.china@analog.com
请问这个问题有确认吗?我也遇到相同情况,只是我是x轴一直输出恒定值
您先对照着前面的提示逐项确认一下,主要是读芯片ID确定通讯接口是没问题的。
“一直出恒定值的支点,通过敲击(上电或不上电均可)可以恢复正常。恢复正常后,自检也随之正常”,这边也遇到相同的问题,可提供数据波形。请问是机械结构损坏么,这个波形是怎么动作X轴不动给,Y轴持续周期异常波形输出。急,谢谢!
您好,请问您解决了么,这边也有一样的问题,而且数量不少,这个是异常波形,即时姿态发送变化,数据也是这样输出的
请问这个问题有确认吗?我也遇到相同情况,很多很多
看到帖子了,咱们移步您的帖子讨论吧!
兄弟,我也遇到这问题了,你解决没呀,跟我说说解决办法吧