adrs620读取数据只出现一个000就不再显示数据了,请问是怎么回事呢,还有就是可以将adxrs620拆下来后换成adxrs649吗
adrs620读取数据只出现一个000就不再显示数据了,请问是怎么回事呢,还有就是可以将adxrs620拆下来后换成adxrs649吗
620是模拟电压输出,请确定您提问的芯片料号。
读的是什么返回000,首先要确保000是正确的读数。建议一开始读取芯片ID确保数字时序,能读到再去读其他内容。不正确的话检查一下时序并用示波器看一下数字接口波形。
如果引脚功能要求相同就可以。
你好,请问我现在测adxrs649的输出一直是2.5v是怎么回事呢,我移动陀螺仪它的输出引脚一直是2.5v
649的量程很宽,你手动转陀螺仪很可能最多带来几mV的波动,具体可以通过灵敏度算一下。
想测试,还是要在转台上高转速测试。
那,我再麻烦您一下,我这块pcb上原来是使用的adxrs620,但是因为买错了,买成了adxrs649,可以用adxrs649进行替换吗,如果不能使用原电路的话,该怎么改呢?
需要你自己检查引脚功能等是否对应