使用AD9914 DRG线性调频模式,参考时钟3.2GHz,内部24分频后的时钟133.333MHz。调频频率1K,在频谱上观察到除1KHz间隔的谱线外,还有0.333K和0.666K的谱线,调整调频频率,这部分多余的谱线会随着变化,根据AD9914的内部时钟频率分析,是输出频率和133.333MHz产生了交调产物,如果是这样,那修改参考时钟让参考24分频后的时钟频率为1的整数倍可以解决,但是参考时钟频率无法修改,请问有办法解决这个问题吗?
使用AD9914 DRG线性调频模式,参考时钟3.2GHz,内部24分频后的时钟133.333MHz。调频频率1K,在频谱上观察到除1KHz间隔的谱线外,还有0.333K和0.666K的谱线,调整调频频率,这部分多余的谱线会随着变化,根据AD9914的内部时钟频率分析,是输出频率和133.333MHz产生了交调产物,如果是这样,那修改参考时钟让参考24分频后的时钟频率为1的整数倍可以解决,但是参考时钟频率无法修改,请问有办法解决这个问题吗?
您好,希望这个能够帮到您ez.analog.com/search
另您也可将问题发布在咱们的全球技术社区哦,会有专门的工程师为您解答的。
ez.analog.com/.../