ADXL356信号输出异常,
有时上电时输出正常,有时上电时输出异常,(测试20次,有4次输出异常)
异常现象为芯片上电只有直流信号(X,Y,Z轴输出全为0g),晃动芯片输出无变化,(重新上电可以恢复正常)
正常现象应为芯片平放,X轴和Y轴输出为0g(900mV左右),Z轴输出为1g(980mV左右,灵敏度为80mV/g),
测试几个同型号的片子,都出现输出异常情况,每个片子出现异常的概率不同
芯片的外围电路与芯片手册中的典型应用电路接法相同,芯片的带内不平度、线性度等指标都正常
求解答!