Post Go back to editing

ADCMXL3021客户在使用中遇到的问题

    • ADCMXL3021客户在使用中遇到的问题:
      • 1.上电后,配置完所需寄存器,使能autonull.然后采样使能,采样到4096个数据,那么第一次采得这组数据可以用吗? 还是再进行一次触发,采样第二组4096个数据,因为做实验我看每一次这个lnull寄存器的值都不一样,所以我什么时候去采样或者采几次后,我得到的4096个数据是设备的真实数据,还是第一次采就是真实的,null值就是没次都不一样?
      • 2.使能autonull功能后,这个null值是怎么计算得到的,是以220k的速率还是以sr3配置速率去采4096的数据进行计算吗?

  • AutoNull 命令会直接统计采样的数据的均值,该值反映在ANULL寄存器中,所以每次AutoNull命令,ANULL的内容是不同的,因为均值通常会发生变化,对旋转设备应用来说,我们关注的交流信号,像这种直流信号是不关注的,所以可以用AutoNull来做,若你关注直流量,那么就不要用AutoNull.

    Null值的计算在RTS模式下是无效的,仅仅在MTC和MFFT模式下有效。

  • 谢谢您yiming,另外再请教一下,

    1.加电第一次采集数据,此刻的null值是怎么算出来的? 这时3021还没开始采集数据。

    2.他们不关注直流量,不用直流量。

    3.autonull的值和statistic计算的mean值一样吗?