Post Go back to editing

想问一下ADXL355的XYZ的失调数据是自己设置还是传感器自己产生,需详解。

1.目前我读出XYZ轴失调调整寄存器的数据全是0.请问正确吗?并且这个寄存器的数据是怎么产生的?

2.现在我读出的加速度是x轴:10.234mg、y轴:22.375mg、z轴:995.8473mg是正常的吗(我是平放在桌子上的)

3.如果我想把采样频率改为1Hz可以吗?想监测人正常走的振动频率。

Parents
  • 1. 失调寄存器是用户可以设置的,缺省是0。

    2. 通常用户可以连续读取一段数据,对他们进行平均处理,可以得到offset,这个offset 数值正负取反后用补码表示,就是要写入的offset数值。

    3. 你读出的是典型数据。

    4. 可以改到3.906Hz,不能到1Hz,采集人的走路,可以用10Hz采样率。

  • 1.但是有个问题是xyz里面的数据是20位有效数据,offset失调数据里面是16位有效数据,这样会少读过来的数据会少4位呀?这样会是错误的数据呀?怎么办?

    2.寄存器0X28是设置10Hz采样率的地方吗?如果不是,请问是在那里设置?

                                                                                                                                                     致谢!

  • 你好我也有同样的疑问,数据是20位,但是失调寄存器只有16位,那这个寄存器数据怎么设置呢?你解决了吗

  • 你好我也有同样的疑问,数据是20位,但是失调寄存器只有16位,那这个寄存器数据怎么设置呢?你解决了吗

  • 我还想直接把重力偏置去掉呢,失调的范围只能在 -32768 ~ +32767,正常情况下传感器是水平放置,Z轴的失调只能把传感器放置为X轴或Y轴向上获得,写入失调后,得出的Z轴还是有个1g的重力偏置。

Reply
  • 我还想直接把重力偏置去掉呢,失调的范围只能在 -32768 ~ +32767,正常情况下传感器是水平放置,Z轴的失调只能把传感器放置为X轴或Y轴向上获得,写入失调后,得出的Z轴还是有个1g的重力偏置。

Children
No Data