想问一下ADXL355的XYZ的失调数据是自己设置还是传感器自己产生,需详解。

1.目前我读出XYZ轴失调调整寄存器的数据全是0.请问正确吗?并且这个寄存器的数据是怎么产生的?

2.现在我读出的加速度是x轴:10.234mg、y轴:22.375mg、z轴:995.8473mg是正常的吗(我是平放在桌子上的)

3.如果我想把采样频率改为1Hz可以吗?想监测人正常走的振动频率。

Parents
  • 1. 失调寄存器是用户可以设置的,缺省是0。

    2. 通常用户可以连续读取一段数据,对他们进行平均处理,可以得到offset,这个offset 数值正负取反后用补码表示,就是要写入的offset数值。

    3. 你读出的是典型数据。

    4. 可以改到3.906Hz,不能到1Hz,采集人的走路,可以用10Hz采样率。

Reply
  • 1. 失调寄存器是用户可以设置的,缺省是0。

    2. 通常用户可以连续读取一段数据,对他们进行平均处理,可以得到offset,这个offset 数值正负取反后用补码表示,就是要写入的offset数值。

    3. 你读出的是典型数据。

    4. 可以改到3.906Hz,不能到1Hz,采集人的走路,可以用10Hz采样率。

Children