Post Go back to editing

SmartMesh IP

1.使用Stargazer 可以显示网络,但是查看不了mote发送的数据以及温度值?

2.查看manager的ALC列表,发现mote不在列表?

  • 以下供您参考:

    1.请确认mote处于什么模式(master or slave),如果处于slave模式下,请更改为master模式。在slave模式下虽然可以看到网络构成,但是无法使用Stargazer。另外,对于mote传输的温度数据默认是30s更新一次,所以请耐心等待30s。

    2.该情况下,需要用户添加mote到Manager 的ACL列表中。具体命令是在CLI输入 set acl mac=  Key= 

    注意:Mac地址之间使用-连接,如00-17-0D-00-00-31-59-38

    Key是指Mote的joinkey,默认值44 55 53 54 4E 45 54 57 4F 52 4B 53 52 4F 43 4B,可以使用CLI命令进行更改。注意,数字之间的空格不能输入,否则添加会失败。445553544E4554574F524B53524F434B

    例子:

    set acl mac=01-23-45-67-89-AB-CD-EF key=000102030405060708090A0B0C0D0E0F

    返回 set ok ,使用show acl命令可以查看是否添加成功。