做了个ADXRS649的测试板,做温度性能试验,从常温到-40度,一切正常,输出2.52V.新来实习的一工人,不知道操作,在低温-40度时给仪表断电了,再通电,输出2.6V左右,无陀螺功能,恢复常温过程中,恢复正常输出.
做了多个测试板,只有一个有此现象,请问ADI专家,怎么会发生这种情况?
再问一个,发现649全温标度因数的散布很大.买过两批,第一批,全温变化都在1%左右,第二批,在2%~3%.这种情况正常吗?,
做了个ADXRS649的测试板,做温度性能试验,从常温到-40度,一切正常,输出2.52V.新来实习的一工人,不知道操作,在低温-40度时给仪表断电了,再通电,输出2.6V左右,无陀螺功能,恢复常温过程中,恢复正常输出.
做了多个测试板,只有一个有此现象,请问ADI专家,怎么会发生这种情况?
再问一个,发现649全温标度因数的散布很大.买过两批,第一批,全温变化都在1%左右,第二批,在2%~3%.这种情况正常吗?,
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好。ADXRS649的可以保证在-40°C 到 +105°C内正常工作,在−55°C 到+125°C温度范围内不会损坏。请检查-40°C的供电,以及CP5脚的电压charge pump工作是否正常。请检查外围元器件是否满足温度要求。
ADXRS649灵敏度的温漂典型在±2%,偏置在温度范围内输出在2.4V到2.6V(VS= AVCC= VDD= VRATIO= 5 V)
您好,请问您有这个adxrs649的示例程序吗
649不需要程序,上电后模拟输出器件直接输出的就是模拟电压