问题一:我用ADP7102ACPZ-5.0-R7给VDD和AVCC供电5V,用AD586给VRATIO单独供电5V,但是ADXRS620的数据手册中说VRATIO绝对不能高于AVCC,这样就让我很头疼,因为ADP7102ACPZ-5.0-R7生成的5V跟AD586生成的5V都是有误差的,这样就不能100%保证VRATIO不高于AVCC;请问VRATIO是绝对不能高于AVCC还是能稍微高于AVCC?
问题二:为了绝对保证VRATIO<=AVCC,我考虑用AD586给VRATIO和AVCC供电,但是我的系统里有3个ADXRS620,AD586最大输出10mA电流,不知道能否驱的动,另外AD586还要给AD采样芯片的VREF供电,请问ADXRS620的AVCC的最大需求电流是多少?(手册中只说明了VDD\AVCC\VRATIO的总最大电流是4.5mA)。
总上两个问题,我到底应该在ADP7102ACPZ-5.0-R7和AD586的基础上怎样给ADXRS620供电才能保证精度最高?谢谢!
谢谢解答!
1.但是我还有疑问:你的意思是把VDD和Vratio一起用线性电源供电么?VDD是非模拟部分供电,Vratio是模拟部分的参考电压,这样不会造成精度降低么?
2.我后来采用的方案是:用5V线性电源给VDD和AVCC一起供电,用4.096V的高精度基准电压给Vratio供电。请问我这样做有问题么?把VDD和AVCC一起供电是否会造成精度模拟部分的输出精度降低?
3.请问真正的高精度(把电源对MEMS的输出影响尽量降到最低)供电方案应该是什么样的?