请问一下,ADI 的哪款产品能够测量幅值0-100微米,频率0-20Hz的振动信号呢?要求测量精度不低于5微米,听说ADXL203可以?初涉传感器领域,希望大家多多指教。
请问一下,ADI 的哪款产品能够测量幅值0-100微米,频率0-20Hz的振动信号呢?要求测量精度不低于5微米,听说ADXL203可以?初涉传感器领域,希望大家多多指教。
非常感谢您的回复,我大概明白如何选择量程了。
另外,对接口电路这些东西非常陌生,能够帮忙推荐一下整套系统的搭配吗?ADI自己有配套的电路板之类的吗?十分谢谢~
有做协助机器人的客户在用ADXL203这颗高精度MEMS。
测量幅值0-100微米,频率0-20Hz的振动信号,要求测量精度不低于5微米
按最大振动幅度,最快频率下的情况(正弦),通过1/4周期(1/20/4)达到100um,计算平均速度算下:100*10^-6*20*4 = 8*10^-3 m/s,但还差个对时间求导的过程,以及/9.8换算到g值。
高数有点捉急~呵呵,可以通过拟合Y=k*sin(a*t+b)+c之类的函数求两次微分得来。
应得用+/-1.7g,然后接口电路要小心着设计。看做倾角仪的客户,都是用ADR42x之类宽输入电压范围的基准,来降压供电,而不是LM1117之类,然后ADC用低噪/高精度的,AD7192/LTC1865之类
可以联系您就近的代理商/ADI原厂的技术支持,请他们帮忙推荐对应MEMS的demo演示板,典型调理电路等信息。
有棘手的技术问题,可以论坛里头多沟通,坛内还是有高手的,呵呵~