Post Go back to editing

ADN8834连接TEC后输出电压和电流异常

我的探测器特性,自带反应探测器温度的电压输出管脚。内部集成TEC

我的目的,希望通过模拟PID网络实现对探测器的温度进行闭环控制。

我的疑问:

1. 我看到ADN8834芯片中,提到一般应用是通过热敏电阻来反映目标温度,通过内部的chopper1来进行电压的初次放大。由于我的探测器本身自带温度电压输出,我是否可以直接弃用chopper1.而将我探测器的温度电压输出直接接进PID网络中,即图中VTEMPIN位置,(IN1N短接IN1P到地)。

2. DataSheet中提到

按这个公式理解的话,当VOUT1=Vtempset的时候,VOUT2=Vtempset

而这里表示,循环稳定时,VOUT1=Vtempset 则此时,VOUT2=Vtempset

但是datasheet中同样提到

TEC两端电压为0时对应Vvtec=1.25V,即VLDR-VSFB等于0,而根据上述等式为

VLDR-VSFB=-5Vout2-1.25V

Vout2=1.25V时才能满足TEC两端电压为0的稳定情况。

这个跟上面的结论

循环稳定时,VOUT1=Vtempset VOUT2=Vtempset 矛盾。

譬如我设定Vtempset2.5V,理论上稳定时VOUT1=Vtempset,即Vout1=2.5V。推得VOUT2=Vtempset. 此时Vout2也等于2.5V。按照VLDRVSFB的计算公式(3.3V供电)

TEC两端电压不为0VLDR0,VSFB3.3V,处于加热状态。和前边VOUT1=Vtempset代表稳定状态矛盾。

目前我无法理解何种状态才能表征稳定,稳定时Vout1Vtempset是否相等?若相等则Vout2等于Vtempset?如果上述结论成立的话,除了Vtempset=1.25v这一个特例,在VOUT1=Vtempset的同时满足TEC两端电压为0,其他任意设置Vtempset,都无法使TEC两端电压为0,与稳定状态矛盾。

3. 我通过对自身芯片TEC和外部购买的TEC测量可知,通常TEC仅有1-5欧姆左右,当我将IN2NOUT2短接,通过DAC输入IN2P,即chopper2变成跟随电路。发现VSFBVLDR在没有连接TEC时,电压与datasheet中的理论数值接近。但当接入TEC后,VSFBVLDR两端电压均不同于接入之前的电压,压差基本上接近短路。同时进入TEC的电流也仅有100mA左右。

我想请问这种情况是因为什么?理论上计算的VSFBVLDR在没有电流时较准确,接入TEC后接近短路,VSFBVLDR压差很小,同时TEC电流也很低。

正常工作状态下,VSFBVLDR接在阻值接近短路的TEC两端是如何保持电压的, 进入TEC的电流,是仅和VSFBVLDR的电压值有关么?

在上述情况下,已经验证了没有电流时,VSFB和VLDR符合datasheet中与Vout2的关系,而在接入TEC后,VSFB和VLDR无法由Vout2计算,且电压接近,近似短路,电流很小,VSFB和VLDR也无法由Vout2计算得出。(VLIM和Ilim设定不存在问题,不是限流保护)

以上为我调试ADN8834期间遇到的一些问题,希望得到大家的帮助,对大家百忙之中解答我的问题我深表谢意。

下面是我的电路图