Post Go back to editing

关于ADN8810驱动激光电流不稳定问题

大家好!当我在使用adn8810做恒流源驱动dbr激光器的时候,发现输出的电流具有阶跃性变化。比如:在激光开启2小时后,前两小时非常稳定输出100mA,然后突然会有105mA的阶跃,然后再跳回100mA,接下来就一直反复跳跃。经过多次测试,确认是 adn8810控制的不稳定。电路采用推荐电路,fpga给出的数字控制值也非常稳定。所以到底是芯片哪里出现了问题呢?有小伙伴们知道吗?求解。。。。。。

  • 请问你的电路环境有其他干扰嘛?或者供电电路是否有问题?

    还有看一下芯片的温度,是否是因为芯片散热效果不好造成的。

  • 已经在芯片上加了散热片,并且供电电压测了几个小时都很稳定变化只是在几十uV,电路环境也很纯净。我在想会不会和芯片质量或者是焊接有关系?只是猜测

    发自我的 iPhone

    在 2018年1月28日,18:30,孙治国 <analog-ch@jiveon.com> 写道:

    中文技术支持

    Re: 关于ADN8810驱动激光电流不稳定问题

    created by 治国 孙 in MEMS和传感器专区 - 查看全部讨论

    请问你的电路环境有其他干扰嘛?或者供电电路是否有问题?

    还有看一下芯片的温度,是否是因为芯片散热效果不好造成的。

    通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息

    如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。

    在 MEMS和传感器专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持

    此電子郵件是由 中文技术支持 傳送,因為您是註冊的使用者。

    您可以立即取消訂閱,位置為 中文技术支持,或是在以下位置調整電子郵件頻率:電子郵件偏好設定

    >