关于cn0350和cn0407的问题

图片.zip您好,
关于CN0350的问题:
1.最多可以并多大的电容以构建其他范围的电路。
2.横轴时间只能根据采样率和采样量进行改变吗?可以测量更大的时间尺度吗?
关于CN0407的问题:
1.Verify that the power suppiy is piugged in ,请看图片。这种情况产生都会是什么原因,这种情况我应该如何解决。
最后我想咨询一下,我想测压电电极产生的电流和电压,飞安计测电流的范围可能不够用,我需要采购什么型号的板子才能测更大量级电流(微安、纳安),我如果想要测压电电极产生的电压,我需要购买什么型号的板子。
感谢您的解答,谢谢。
  • 0
    •  Analog Employees 
    on Nov 12, 2019 1:54 AM

    您好,您可将问题发布在咱们的全球技术社区哦,会有专门的工程师为您解答的。
    ez.analog.com/.../

  • +1
    •  Analog Employees 
    on Nov 19, 2019 7:42 AM

    CN0350: 1. C2电容的值根据传感器相关参数来计算,参考公式1,因为ADC输入范围有限,所以公式中的电压幅度选为1V. 2. 软件是用labview编写的,如果软件上没有提供相关改变选项,那时间尺度就是固定的,无法改变。这是评估板软件的缺陷,只是用于评估的,无法跟您的应用很匹配。建议您自己用单片机系统读取ADC数据进行相关分析。

    CN0407:图片的意思是没有供电,请用万用表检查AMP板子和DSP板子上的相关电源网络的电源(+5V,-5V,+2.5V,-2.5V,+3.3V)是否正常。CN0350也用到了EVAL-SDP-CB1Z 的DSP控制板,如果CN0350的DSP控制板没问题,可以放在CN0407上试一试。