ADF4158 MUXOUT问题

大家好!

我在使用一款已经设计好的FMCW雷达IVQ-3005,其设计中PLL采用的是ADF4158,锁相环芯片和环路滤波电路我都无法得知。

目前我能确保通过SPI向ADF4158写指令的时序和延时都满足datasheet 的要求,但延时会比datasheet上的标注长很多。例如,datasheet说LE 的建立时间最小为20ns,我目前能达到的最小时间为390ns左右。

将ADF4158配置为连续锯齿波,MUXOUT 配置为ramp complete 模式,写入指令后我能够在muxout上看到正确频率的脉冲。例如我设置的锯齿波调频信号周期为1kHz,muxout的波形为1kHz的脉冲信号。但是vtune只有200mV左右的电压输出,并且不是锯齿波。我测试雷达发射天线也没有波形发射出来。

我想知道:

1.能够在muxout得到正确频率的脉冲波形,是否意味着我的指令写入程序没有错,ADF4158的寄存器配置成功了?如果是的话,那为什么我不能得到vtune波形和雷达发射信号呢?

PS:同一个雷达在由ARM控制就可以实现正确的波形发射,但我使用DSP就会遇到上面的问题。这样能够确保雷达硬件是完好的。

2.LE的相关延时过长,是否会导致这些问题呢?

提前谢谢大家的帮助!