我是一名学生,最近想开发ADIS16470使用。我现在用io口模拟SPI在DIN接口输入0x7200,按照数据手册上,DOUT应该输出0x4056,但并没有任何显示,请问这是什么原因呢?与SCLK的频率有关吗?
我是一名学生,最近想开发ADIS16470使用。我现在用io口模拟SPI在DIN接口输入0x7200,按照数据手册上,DOUT应该输出0x4056,但并没有任何显示,请问这是什么原因呢?与SCLK的频率有关吗?
LBaron, 请用示波器模拟通道查看一下SPI信号 CS, SCLK, DIN, DOUT以及DR是否与Datasheet SPI Timing 一致。
非常感谢您的回复!我现在能够得到稳定输出,不过是0x5640,请问这样正常吗?
我在读取温度数据的时候,返回值也差不多稳定在23度或者25度左右(不同时间),
但是一旦读取角速度或者角度差,就会返回异常值,请问这会是因为数据处理不当吗?
除了按照数据手册上的计算公式,还需要其他的数据处理(例如移位)吗?
0x5640 的话,应该是你的高低字节弄反了。
0x5640 的话,应该是你的高低字节弄反了。