adxl362设置为待机模式后,如何恢复测量模式?

初始化程序

void ADXL362_Initialise(void)
{
BSP_ADXL362_Write(0x1F,0x52); //软复位
Delay(1000);
BSP_ADXL362_Write(ADXL362_REG_THRESH_ACT_L,0Xf0); // 0x20 运动阈值低位 0xf0
BSP_ADXL362_Write(ADXL362_REG_THRESH_ACT_H,0x00); // 0x21 运动阈值高位
BSP_ADXL362_Write(ADXL362_REG_TIME_ACT,0x96); // 0x22 运动时间
BSP_ADXL362_Write(ADXL362_REG_THRESH_INACT_L,0xf0); // 0x23 静止阈值低位
BSP_ADXL362_Write(ADXL362_REG_THRESH_INACT_H,0x00); // 0x24 静止阈值高位
BSP_ADXL362_Write(ADXL362_REG_TIME_INACT_L,0xCA); // 0x25 静止时间低位
BSP_ADXL362_Write(ADXL362_REG_TIME_INACT_H,0x08); // 0x26 静止时间高位
BSP_ADXL362_Write(ADXL362_REG_ACT_INACT_CTL,0X3f); // 0x27 运动/静止控制
BSP_ADXL362_Write(ADXL362_REG_FIFO_CTL,0x00); // 0x28 FIFO控制
BSP_ADXL362_Write(ADXL362_REG_FIFO_SAMPLES,0x00); // 0x29 FIFO样本
// BSP_ADXL362_Write(ADXL362_REG_FIFO_CTL,0x01); // 0x28 FIFO控制 Stream mode 0x09
// BSP_ADXL362_Write(ADXL362_REG_FIFO_SAMPLES,0x33); // 0x29 FIFO样本 0xfe--> 510 byte
BSP_ADXL362_Write(ADXL362_REG_INTMAP1,0x90); // 0x2a INTMAP1 Data_ready ó3é?μ? Int1,???μ??
BSP_ADXL362_Write(ADXL362_REG_INTMAP2,0xa0); // 0x2b INTMAP2 avtivity ó3é?μ? Int2,???μ??
BSP_ADXL362_Write(ADXL362_REG_FILTER_CTL,0x0); // 0x2c 滤波器控制 0x82 50hz 0x84 200hz
// BSP_ADXL362_Write(ADXL362_REG_XDATA_L,0x00);
// BSP_ADXL362_Write(ADXL362_REG_XDATA_H,0x00);
// BSP_ADXL362_Write(ADXL362_REG_YDATA_L,0x00);
// BSP_ADXL362_Write(ADXL362_REG_YDATA_H,0x00);
// BSP_ADXL362_Write(ADXL362_REG_ZDATA_L,0x00);
// BSP_ADXL362_Write(ADXL362_REG_ZDATA_H,0x00);
BSP_ADXL362_Write(ADXL362_REG_POWER_CTL,0x06); // 0x2d POWER_CTL 测量模式
INTMAP1_Init(); //初始化外部中断4 ,加速中断
INTMAP2_Init(); //初始化外部中断7,静止中断
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_IT_Pin4); //清空外部中断4的引脚数据标志位
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_IT_Pin7); //清空外部中断7的引脚数据标志位

// GPIO_WriteBit(GPIOG,GPIO_Pin_4,RESET);
}

设置为待机模式:BSP_ADXL362_Write(ADXL362_REG_POWER_CTL,0x04);    // 0x2d POWER_CTL  asxl362进入待机模式

当我需要测量时候使用这条语句恢复,但是失败了:BSP_ADXL362_Write(ADXL362_REG_POWER_CTL,0x06);    // 0x2d POWER_CTL  测量模式