ADI加速度计全球创新应用成功案例大搜罗(陆续更新中。。。。)

Withings公司利用ADXL362实现的7*24小时全天候运动和健康监测(产品仅重8克)产品相关网址http://www.withings.com/en/pulse

    •  Analog Employees 
    on Nov 11, 2013 12:58 PM

    Tunstall公司利用ADXL362实现的跌倒监测产品,可持续工作1年以上


    •  Analog Employees 
    on Nov 11, 2013 12:59 PM

    Unikey公司利用ADXL362实现的智能门锁。设计原理——图中的门锁可以通过轻敲打开,用户可以在自己的手机上下载一个应用程序,或随身携带一个电子钥匙,当手轻敲到门锁上后,门锁里内置的无线节点会试图与电子钥匙建立通信,一旦通信成功,门锁会自动打开。http://www.unikey.com/


    •  Analog Employees 
    on Nov 14, 2013 1:14 PM

    Dairymaster公司利用ADXL362实现的奶牛运动监测产品。

    • 监测奶牛的日常运动可以辅助判断其健康状况以及是否进入发情期等,如果发现其生病,可以进行隔离治疗,防止奶牛间交叉传染。如果发现其进入发情期,可以让其交配进而才能产奶。
    • 因奶牛运动监测的产品都是电池供电的,且给动物佩戴的监测产品很难频繁充电或更换电池,所以要求监测运动的传感器必须是低功耗的。
    • 当采用200Hz甚至400Hz采样速率去监测奶牛的运动时,ADXL362的功耗只是其他传感器的1/25,甚至是1/50,因此可以显著提高产品使用寿命。


  • 通过学习了解到ADXL345是ADI公司生产的一款超低功耗3轴加速度计,广泛应用于手机、医疗仪器、游戏和定点设备、工业仪器仪表及个人导航设备领域,他的分 辨率高达13位,测量范围达± 16g。数字输出数据为16位二进制补码格式,可通过SPI(3线或4线)或I2C数字接口访问。ADXL345非常适合移动设备应用。它可以在倾斜检测 应用中测量静态重力加速度,还可以测量运动或冲击导致的动态加速度。其高分辨率(3.9mg/LSB),能够测量不到1.0°的倾斜角度变化。该器件提供 多种特殊检测功能。活动和非活动检测功能通过比较任意轴上的加速度与用户设置的阈值来检测有无运动发生。敲击检测功能可以检测任意方向的单振和双振动作。 自由落体检测功能可以检测器件是否正在掉落。这些功能可以独立映射到两个中断输出引脚中的一个。正在申请专利的集成式存储器管理系统采用一个32级先进先 出(FIFO)缓冲器,可用于存储数据,从而将主机处理器负荷降至最低,并降低整体系统功耗。低功耗模式支持基于运动的智能电源管理,从而以极低的功耗进 行阈值感测和运动加速度测量。

    •  Analog Employees 
    on Nov 19, 2013 1:12 PM

    Casio新近发布的一款集成了ADXL362G-Shock手表,它可以在用户接到电话或邮件时,通过振动的方式提醒用户,而后用户可通过双击表面的方法确认提醒,振动则自动停止。