Post Go back to editing

ADI加速度计全球创新应用成功案例大搜罗(陆续更新中。。。。)

Withings公司利用ADXL362实现的7*24小时全天候运动和健康监测(产品仅重8克)产品相关网址http://www.withings.com/en/pulse

Parents
  • Dairymaster公司利用ADXL362实现的奶牛运动监测产品。

    • 监测奶牛的日常运动可以辅助判断其健康状况以及是否进入发情期等,如果发现其生病,可以进行隔离治疗,防止奶牛间交叉传染。如果发现其进入发情期,可以让其交配进而才能产奶。
    • 因奶牛运动监测的产品都是电池供电的,且给动物佩戴的监测产品很难频繁充电或更换电池,所以要求监测运动的传感器必须是低功耗的。
    • 当采用200Hz甚至400Hz采样速率去监测奶牛的运动时,ADXL362的功耗只是其他传感器的1/25,甚至是1/50,因此可以显著提高产品使用寿命。


Reply
  • Dairymaster公司利用ADXL362实现的奶牛运动监测产品。

    • 监测奶牛的日常运动可以辅助判断其健康状况以及是否进入发情期等,如果发现其生病,可以进行隔离治疗,防止奶牛间交叉传染。如果发现其进入发情期,可以让其交配进而才能产奶。
    • 因奶牛运动监测的产品都是电池供电的,且给动物佩戴的监测产品很难频繁充电或更换电池,所以要求监测运动的传感器必须是低功耗的。
    • 当采用200Hz甚至400Hz采样速率去监测奶牛的运动时,ADXL362的功耗只是其他传感器的1/25,甚至是1/50,因此可以显著提高产品使用寿命。


Children
No Data