Post Go back to editing

ADI加速度计全球创新应用成功案例大搜罗(陆续更新中。。。。)

Withings公司利用ADXL362实现的7*24小时全天候运动和健康监测(产品仅重8克)产品相关网址http://www.withings.com/en/pulse

  • Tunstall公司利用ADXL362实现的跌倒监测产品,可持续工作1年以上


  • Unikey公司利用ADXL362实现的智能门锁。设计原理——图中的门锁可以通过轻敲打开,用户可以在自己的手机上下载一个应用程序,或随身携带一个电子钥匙,当手轻敲到门锁上后,门锁里内置的无线节点会试图与电子钥匙建立通信,一旦通信成功,门锁会自动打开。http://www.unikey.com/


  • Dairymaster公司利用ADXL362实现的奶牛运动监测产品。

    • 监测奶牛的日常运动可以辅助判断其健康状况以及是否进入发情期等,如果发现其生病,可以进行隔离治疗,防止奶牛间交叉传染。如果发现其进入发情期,可以让其交配进而才能产奶。
    • 因奶牛运动监测的产品都是电池供电的,且给动物佩戴的监测产品很难频繁充电或更换电池,所以要求监测运动的传感器必须是低功耗的。
    • 当采用200Hz甚至400Hz采样速率去监测奶牛的运动时,ADXL362的功耗只是其他传感器的1/25,甚至是1/50,因此可以显著提高产品使用寿命。


  • 通过学习了解到ADXL345是ADI公司生产的一款超低功耗3轴加速度计,广泛应用于手机、医疗仪器、游戏和定点设备、工业仪器仪表及个人导航设备领域,他的分 辨率高达13位,测量范围达± 16g。数字输出数据为16位二进制补码格式,可通过SPI(3线或4线)或I2C数字接口访问。ADXL345非常适合移动设备应用。它可以在倾斜检测 应用中测量静态重力加速度,还可以测量运动或冲击导致的动态加速度。其高分辨率(3.9mg/LSB),能够测量不到1.0°的倾斜角度变化。该器件提供 多种特殊检测功能。活动和非活动检测功能通过比较任意轴上的加速度与用户设置的阈值来检测有无运动发生。敲击检测功能可以检测任意方向的单振和双振动作。 自由落体检测功能可以检测器件是否正在掉落。这些功能可以独立映射到两个中断输出引脚中的一个。正在申请专利的集成式存储器管理系统采用一个32级先进先 出(FIFO)缓冲器,可用于存储数据,从而将主机处理器负荷降至最低,并降低整体系统功耗。低功耗模式支持基于运动的智能电源管理,从而以极低的功耗进 行阈值感测和运动加速度测量。

  • Casio新近发布的一款集成了ADXL362G-Shock手表,它可以在用户接到电话或邮件时,通过振动的方式提醒用户,而后用户可通过双击表面的方法确认提醒,振动则自动停止。



  • INDYCAR赛车安全系统中的ADXL377 MEMS加速度计,ZOD IndyCar系列赛车驾驶员碰撞安全系统在所有驾驶员耳机中均配备了ADXL377 MEMS加速度计。ADXL377可以实时捕获驾驶员碰撞数据。这些数据用在台车试验中,以重复碰撞、提高安全等级。该应用的讲解分享视频见http://v.youku.com/v_show/id_XNDMzOTI5NTM2.html



  • KneeAlign 2 系统, 在全膝关节置换术中实现精确的胫骨和股骨对准。KneeAlign 2系统所采用的ADI i Sensor IMU内置三个加速计和三个陀螺仪,能分别感应出直线运动和角向运动,从而完成六自由度测量。i Sensor IMU能够准确跟踪所有轴上的仪器运动,甚至在极为苛刻的手术条件中也能做到。


  • 【球状360°全景相机】轻松抛投实现全景拍摄 http://www.tudou.com/programs/view/eqlqmyQTfG4/?resourceId=22860868_06_02_99


    (PS:视频中的绿色原型机采用了咱们的ADXL345加速度计哦)

  • Tunstall公司利用ADXL362实现的跌倒监测产品,这个有大概原理介绍吗?

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.