Post Go back to editing

高内阻信号源测量

高内阻信号如何测量,情况如下

1. 信号源内阻位1~7MΩ,信号大小为±50mV

2. 分辨率要求小于0.1mV.一般如何测试?

简单谈下我的看法

1. 像电化学这样的信号,一般会使用电化学工作站进行测试,但是我们常用的仪器是示波器,那么类似电化学工作站这样的仪器刚开始的时候如何去评判他的好坏?

2. 如果使用示波器,示波器探头的内阻和信号源内阻相当,无法进行测试

所以请大伙谈谈自己看法

Parents
  • Dear,ahan

           谢谢分享。这样确实可以测试,那么如果研发这样信号源的测试仪表和芯片,该如何去评判测试仪表和芯片的好坏?特别有噪声的情况下,使用什么手段去分析?

    谢谢!

  • 要针对您的应用选择参数合适的运放,运放的带宽,失调电压,电压电流噪声和偏置电流都会对结果带来影响。

    可以用LTspice仿真电路的综合性能

    如果您是有用量的企业用户,也可以通过cic.china@analog.com邮箱获取技术支持。

Reply
  • 要针对您的应用选择参数合适的运放,运放的带宽,失调电压,电压电流噪声和偏置电流都会对结果带来影响。

    可以用LTspice仿真电路的综合性能

    如果您是有用量的企业用户,也可以通过cic.china@analog.com邮箱获取技术支持。

Children
No Data

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.