Post Go back to editing

大创想——最低功耗加速度计,还可以有哪些创新应用?

ADI低功耗的加速度计ADXL362自发布以来,获得非常广泛的应用,特别是在对低功耗特性具有非常苛刻要求的可穿戴智能设备和便携式健康监测设备中获得广泛应用,下面是ADI官方公布的几款成功应用案例中的两个。

其实,ADXL362还可以有大量的应用适合哦,你知道哪些?这里先抛砖引玉,欢迎大家一起创想……

WITHINGS脉搏活动跟踪器实现的7*24小时全天候运动和健康监测

卡西欧G-Shock腕表在用户接到电话或邮件时,通过振动的方式提醒用户。

应用场景一——工业 – 运动开关

在很多工业或军工类应用场合,都要求产品具有防油、防水、防尘的能力,常用的解决的方案就是密封。但它有两个痛苦的问题:

  • 1. 密封的产品,一旦内置电池没电,就要报废。
  • 2. 对外置的开关再做防油、防水、防尘的处理,成本较高。

利用ADXL362实现内置的运动开关,可以解决这些问题。

  • 1. 如果用户状态发生变化或士兵外出执行任务,可以通过ADXL362检测到,控制MOSFET给后续电路供电,或者是唤醒MCU工作。
  • 2. 如果用户处于静止状态或产品在使用后被放在仓库里,那么ADXL362可以检测到静止状态,控制MOSFET给后续电路断电,或者是发出中断,通知MCU休眠。
  • ADXL362实现智能的运动开关,永远不会出现忘关电源的问题,不用传统的外置机械开关,减小了产品的体积,也节省了系统成本。
  • 4. 更重要的是,ADXL362实现这样的运动或静止检测最低只需要270nA左右的功耗。也就是说,如果用220mAhCR2032给其供电,其理论工作时间长达93年。

Edit Notes


[edited by: Admin_ADI at 3:50 AM (GMT -4) on 9 Aug 2021]
Parents
  • 家庭医疗 老人跌倒保护

     

    • 老年人由于其自理能力和自我保护能力下降,常常会发生意外跌倒,如果得不到及时的救助,这种跌倒可能会导致严重的后果。有资料显示,很多严重的后果并不是由于跌倒直接造成的,而是由于跌倒后,未得到及时的处理和救护。当出现跌倒情况时,如果能够及时地通知到救助人员,将会大大地减轻由于跌倒而造成的危害。
    • 通过三轴MEMS加速度计测量佩戴者在运动过程中的加速度变化,进而可判断其身体姿态的变化以及是否发生跌倒。
    • 由于该类产品体积小巧,且更换电池或记着充电对很多老年人来说并不是一件容易的事情,所以要求检测姿态变化的MEMS加速度计必须是低功耗的才能显著延长产品使用寿命,业界最低功耗的ADXL362是理想的选择。右上角所示Tunstall公司利用ADXL362实现的跌倒监测产品可持续工作1年以上。
Reply
  • 家庭医疗 老人跌倒保护

     

    • 老年人由于其自理能力和自我保护能力下降,常常会发生意外跌倒,如果得不到及时的救助,这种跌倒可能会导致严重的后果。有资料显示,很多严重的后果并不是由于跌倒直接造成的,而是由于跌倒后,未得到及时的处理和救护。当出现跌倒情况时,如果能够及时地通知到救助人员,将会大大地减轻由于跌倒而造成的危害。
    • 通过三轴MEMS加速度计测量佩戴者在运动过程中的加速度变化,进而可判断其身体姿态的变化以及是否发生跌倒。
    • 由于该类产品体积小巧,且更换电池或记着充电对很多老年人来说并不是一件容易的事情,所以要求检测姿态变化的MEMS加速度计必须是低功耗的才能显著延长产品使用寿命,业界最低功耗的ADXL362是理想的选择。右上角所示Tunstall公司利用ADXL362实现的跌倒监测产品可持续工作1年以上。
Children
No Data

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.