Post Go back to editing

大创想——最低功耗加速度计,还可以有哪些创新应用?

ADI低功耗的加速度计ADXL362自发布以来,获得非常广泛的应用,特别是在对低功耗特性具有非常苛刻要求的可穿戴智能设备和便携式健康监测设备中获得广泛应用,下面是ADI官方公布的几款成功应用案例中的两个。

其实,ADXL362还可以有大量的应用适合哦,你知道哪些?这里先抛砖引玉,欢迎大家一起创想……

WITHINGS脉搏活动跟踪器实现的7*24小时全天候运动和健康监测

卡西欧G-Shock腕表在用户接到电话或邮件时,通过振动的方式提醒用户。

应用场景一——工业 – 运动开关

在很多工业或军工类应用场合,都要求产品具有防油、防水、防尘的能力,常用的解决的方案就是密封。但它有两个痛苦的问题:

  • 1. 密封的产品,一旦内置电池没电,就要报废。
  • 2. 对外置的开关再做防油、防水、防尘的处理,成本较高。

利用ADXL362实现内置的运动开关,可以解决这些问题。

  • 1. 如果用户状态发生变化或士兵外出执行任务,可以通过ADXL362检测到,控制MOSFET给后续电路供电,或者是唤醒MCU工作。
  • 2. 如果用户处于静止状态或产品在使用后被放在仓库里,那么ADXL362可以检测到静止状态,控制MOSFET给后续电路断电,或者是发出中断,通知MCU休眠。
  • ADXL362实现智能的运动开关,永远不会出现忘关电源的问题,不用传统的外置机械开关,减小了产品的体积,也节省了系统成本。
  • 4. 更重要的是,ADXL362实现这样的运动或静止检测最低只需要270nA左右的功耗。也就是说,如果用220mAhCR2032给其供电,其理论工作时间长达93年。



[edited by: Admin_ADI at 3:50 AM (GMT -4) on 9 Aug 2021]
Parents
  • 家庭医疗 健康监测

     

    • 计步器等运动监测产品已经在家庭医疗等产品中广泛应用,它可以配合血氧、血压、心率、呼吸率等应用来一起监测用户每天的运动和健康状况,甚至是睡眠质量。
    • 随着产品体积越来越小、重量越来越轻、连续监测时间越来越长的要求,内置电池要更小、系统功耗要更低,而ADXL362拥有业界最低的工作电流,在100Hz输出数据速率下,只需1.8uA电流,且其内置1024字节FIFO,可帮助实现系统级低功耗,非常适合类似应用。
    • 随着ADXL362的发布,使得手表、腕带等产品里集成运动监测功能成为可能。右图所示的即为Withings公司利用ADXL362实现的7*24小时全天候运动和健康监测产品。
Reply
  • 家庭医疗 健康监测

     

    • 计步器等运动监测产品已经在家庭医疗等产品中广泛应用,它可以配合血氧、血压、心率、呼吸率等应用来一起监测用户每天的运动和健康状况,甚至是睡眠质量。
    • 随着产品体积越来越小、重量越来越轻、连续监测时间越来越长的要求,内置电池要更小、系统功耗要更低,而ADXL362拥有业界最低的工作电流,在100Hz输出数据速率下,只需1.8uA电流,且其内置1024字节FIFO,可帮助实现系统级低功耗,非常适合类似应用。
    • 随着ADXL362的发布,使得手表、腕带等产品里集成运动监测功能成为可能。右图所示的即为Withings公司利用ADXL362实现的7*24小时全天候运动和健康监测产品。
Children
No Data