媒体关注:MEMS智能传感器普及 ADI从三大领域出击

     到2020年,世界上将安装有300亿个无线传感器节点,未来十年,传感器数量可能达到万亿级。在国内,随着汽车电子、新型数字消费电子和医疗电子等产业的快速发展,国内市场对传感器的需求呈现出快速增长的趋势。据中国电子信息产业发展研究院预测,未来五年国内传感器市场年复合增长31%。汽车、物流、矿业探勘、煤矿安监、安防、RFID标签卡领域的传感器市场增长较快。其中,消费性产品与汽车行业对传感器的需求量最大。

     在此背景下,以MEMS为代表的智能传感器技术得到了快速的发展。与传统的传感器技术相比,MEMS体积小、重量轻、成本低、能耗低、可靠性高、易于批量生产、智能化高。现在正处于高速发展的态势。

     ADI一直将重点放在开发MEMS传感器的核心技术上,以适应不同市场需求。《电子产品世界》记者近日采访了ADI亚太区微机电产品市场和应用经理赵延辉,就ADI在MEMS传感器未来的发展方向撰文,这里分享给大家

  ADI亚太区微机电产品市场和应用经理 赵延辉

   

汽车主动安全传感器

  在中国,消费者从最初对汽车的基本代步功能需求已经逐渐转向对安全等更高层次的需求。第三方的调研报告显示,安全类汽车半导体部件的增长速度在汽车电子里位于前列。赵延辉还补充说明道,由于消费者安全意识的不断提高,市场对于基于雷达、视觉信号处理的高级驾驶员辅助系统、更精确的MEMS加速度计和陀螺仪等高性能数字信号处理器的需求也不断升级。


  赵延辉对ADI公司在汽车主动安全技术领域中的代表产品进行简要介绍,他表示ADI公司新一代的用于气囊加速度传感ADXL185/ADXL189/ADXL188/ADXL288与用于ESC和Rollover/Roll stability的角速度传感器

ADXRS800在内部集成了众多的系统功能,比如自测、信号带宽设定、门限触发、对振动的优良抵御性等等。ADI至今已经交付了超过5亿个MEMS传感器,拥有近20年的碰撞传感器设计经验以及相关知识积累和技术。



可穿戴医疗设备

  随着移动医疗热潮兴起,穿戴式的应用产品已不再是停留在“被谈及”的层面,目前在体征信号检测类产品,运动类装备以及消费产品等领域已经有越来越多的实际商用产品出现,今年将是市场的成长发展期,此后将会是突破式的增长,及海量的相关产品出现。


  根据目前的市场发展趋势,赵延辉先生表示ADI会更加积极参与穿戴式医疗电子领域,继续加强业内领先的MEMS技术、模拟混合信号处理芯片的投入,并继续加大系统方案开发的力度,包括硬件平台及相应软件算法的开发和相关系统应用的技术人员的投资,推出一系列适合穿戴式医疗需求的半导体产品及参考设计。更重要的是,ADI已围绕生命体征信号及运动监测类应用建立了专门的技术应用和开发团队,进而提供超出芯片层面的方案及支持。最近,Withings公司宣布其最新推出的可穿戴设备“WithingsPulse”,便采用了ADI公司的ADXL362。

   

工业智能化

  工业智能化是需要双向互动的,网络通讯与智能化传感技术的发展将会促进工业控制的智能化发展。网络通讯技术可以将工业控制整合成一个系统,可以很容易将各个分立的子系统及节点连接成大的系统,越来越多的工业控制系统实现了联网并更加网络化与智能化。而针对于工业应用复杂的现场及特定的条件,高温、高可靠性、需要隔离的器件也需要更多的新技术去支撑。


     赵延辉对此还强调,ADI的MEMS产品不只是关注基本运动检测或新颖的功能,还考虑极端工作环境。比如石油测井行业,它要求传感器在各种冲击、振动和高温等极端条件下,依然保持灵敏度、噪声和零点精度等关键特性的能力。这些MEMS传感器可以提供极具价值且至关重要的系统性能改进,从而实现提供测井或提采效率、减少系统停机时间及其它可观的好处。