跟上物联网时代需要明白传感器这三大特征,大家怎么看

物联网真真是一个谈谈谈谈不完的话题~~

其中,传感器无疑是物联网的关键之一。最近听咱们的技术大拿赵延辉(ADI亚太区微机电产品市场与应用经理,我们叫他Neil)的一次交流分享,专家三言两语讲到本质——物联网时代的传感器其实主要体现三大特征。这里,小编整理他的分享,并结合咱们的传感器产品与技术,顺便在坛子里面与各位说道说道,物联网与传感器话题大家是怎么看的?欢迎点评、欢迎提问、欢迎拍砖……

咱们的技术大拿,Neil的帅照。有见过或听过他演讲的筒子们么?举手示意下~

特征一:多样化

IoT给传感器市场带来了巨大的商机,对传感器的需求也会是各种各样的。众所周知,自然中的信号都是模拟输出的,要感知它们并做相应的处理,以至于后续的数据互联网化,为用户提供分析和服务,前提都是传感器。

针对多样化这个特征,ADI有丰富的传感器种类。除了传统的MEMS加速度计,陀螺仪,IMU,隔离,温度,接触等传感器外,也在近些年推出了光传感器,磁阻传感器,压力传感器等多种类传感器。这是咱们的官网传感器主页,ADI传感器相关产品与解决方案、以及各种资料,全在这里咯——http://www.analog.com/cn/products/sensors.html

PS:之前版主也分享过物联网领域常用6大传感器物联网领域常用的6大传感器 也正是说明了多样性这一特点呢!

再来细分咱ADI的部分传感器吧,有图有真相~MEMS加速度计有48种之多,MEMS陀螺仪有23种之多~

光学传感器和温度传感器均有其自己的分类,真是多样性的正面教科书!

特征二:智能化

传统传感器就是把自然界的信号转换成电信号以便于数字化处理,但在物联网时代,更有价值的是数据分析以及基于此的后续服务,这就要求传感器本身要更智能化,才能有更高的附加值。

  • 比如针对工业市场,用加速度计产品做振动分析应用。如果芯片厂商只能提供一个加速度计,那就是单纯的提供原始数据,也就是传感功能;
  • 更高一级的是对原始数据做信号调理,数字化输出,甚至是同时提供时序信息和频域信息,这样附加值就多了一些;
  • 再高一级是针对时序和频域信息,在有问题发生时,给出警报信号,让用户马上采取措施,此时附加值更高;
  • 最高级是根据一系列分析,在问题还没发生时,就能预知是哪个部件造成的问题并给出相应的解决方案,这就不单单是提供硬件解决方案了,还包括软件算法,以及经验分析,此时才能把传感器的价值最大化,可以称之为智能化的传感器,或者说高附加值的传感器。

对传感器做智能化处理,ADI处分利用自己逾50年的信号调理经验,将前端传感器、信号调理、数字化处理、算法分析等集成到一颗器件中,给用户提供“单芯片”的,“即买即用”解决方案。

比如ADI的振动分析传感器ADIS16228,它里面就集成了工业级3轴的加速度传感器,信号调理,ADC采样,基于处理器的FFT分析,并可根据分析结果在本地给出报警信号。

更多ADIS16228产品详情点击:

http://www.analog.com/cn/products/mems/accelerometers-special-purpose/adis16228.html

Neil几年前接受媒体的采访,就特别谈到传感器的智能化话题,来看看,是不是很有前瞻性,哈哈——MEMS智能传感器普及 ADI从三大领域出击媒体关注:MEMS智能传感器普及 ADI从三大领域出击

特征三:指标多样化、严格化

为了满足不同的物联网市场需求,对传感器提出了多样化的指标要求。针对不同应用,会要求某项指标做到极致。比如运动健康监测产品,用户不希望总要想着频繁充电,这就要求传感器的功耗要足够低,以让电池能持续工作一个月,甚至是一年,十年的时间。再比如工业自动化产品,用户希望控制精度达到厘米甚至毫米级,这就要求传感器的噪声要足够低,温漂足够小,长期稳定性足够好。

针对不同的市场需求,ADI都有定制一些极致的产品。

比如针对运动健康监测类的ADXL362,用户希望在运动时启动运动分析,在相对静止时,系统可以休眠以节省功耗。实现类似功能,ADXL362的功耗只有270nA左右,对于像CR2032这样的纽扣电池,用ADXL362实现这样功能,可以持续工作93年。当然,一旦进入运动状态,做走路或跑步的运动分析时,需要加速度计提高输出数据速率,一般常用是100Hz左右,这时ADXL362的功耗是1.8uA左右。

还有些产品希望用加速度计的单击和双击功能来做人机交互,这时需要更高的加速度输出数据速率,最高可达400Hz,而即使此时,在最高3.5V供电的情况下,ADXL362的功耗也只有5uA左右。正因为这些超低功耗的性能,才帮助某些可穿戴产品实现了一个月甚至是一年的待机时间。

更多ADXL362的产品详情点击:

http://www.analog.com/cn/products/mems/accelerometers/adxl362.html