Forums
上传文件
Members
Tags
Cancel
文档
[ADI微博问答精选]如何设置BF518的1588的PPS输出高电平时间
“家”即是心所在 ——ADI专家谈家庭健康监测应用
【转帖】通过针对GMI次传感器的研究设计,谈谈传感器的设计
ADI专家为您详解关键体征信号监测方案的要素
ADI汽车传感器和传感器接口解决方案
ADXL345的STM32驱动程序和硬件设计(ZT)
DS1921G-F5#: FAQ
DS1922L: FAQ
DS1922L-F5#: FAQ
DS1923-F5#: FAQ
MAX25405EQP/VY+: FAQ
MAX35101EHJ+: FAQ
MAX35103: FAQ
MAX35103EHJ+: FAQ
MAX35103EVKIT: FAQ
MAX35104ETL+: FAQ
MAX6675ISA: FAQ
MAX6675ISA+: FAQ
MAX9924UAUB+: FAQ
几种传感应用及信号放大方案分析 (文档下载)
夏说高温与电路设计——高温电路设计的几条建议
媒体关注:MEMS智能传感器普及 ADI从三大领域出击
开学季,ADI论坛有奖“助学”礼品开抢啦~ ~
技术支持论坛三重奖——注册、发帖、跟帖, 步步好礼
技术文章分享:电容传感器取代机械开关,让便携产品“一触即发”
说出您心中的ADI年度“贺岁片”,发帖、跟帖送大奖,赶快行动,马上有好礼!
转发DS18B20时序详解学习资料
转发PT100学习资料
高温与电路与设计——芯片的极限温度与额定电压和电流一样是绝对的吗?
More
Cancel
Recently Updated Articles
DS1923在低于-20C是否可以正常工作?DS1922L就可以工作到-40C,所以想确认DS1923是否也能工作在更低的温度?
DS1923设计的工作温度范围是-20C--+85C,如果超过了规定的工作温度范围,我们无法保证DS1923的性能。 有以下几个方面影响DS1923的工作温度范围: 1. 内部电池,当温度太低时,电池有可能造成无法释放电能,造成器件不能工作,虽然DS1923的存储温度可以低至-40C,但不能在-40C下工作,DS1922L内部使用的电池和DS1923不同,所以DS1922L可以工作在-40C。 2. 内部湿度传感器的限制,低温时会降低湿度传感器的精度。 3. 校准,产品出厂时的校准温度范围为…
什么是EVTMG 模式?
MAX35101 为降低系统功耗和简化主机开发提供了EVTMG 模式。用户只需配置TOF和温度测量的频率和周期等参数,MAX35101 就能自动测量并计算多次测量结果的平均,之后通知主机读取结果。这样就可以在降低系统功耗的前提下,大幅度提高测量频率,提高流量测量精度。当前基于GP2、GP21 的水表、热表,普遍测量频率较低,有些甚至达到5~10s 的间隔,这在水流变化较大的应用场景(比如水表)是不合适的。
MAX35101的CSW 如何使用?
当CSW 管脚电平由高变低时,MAX35101 会向主机发送中断,报告CSW 事件。此功能可以用作保护机体,防止拆解使用。
MAX35101可否使用有源晶振或其它外部32KHz时钟?如何连接?
可以。使用有源晶振或其它外部32KHz 时钟,比如有些处理器可提供32kHz输出时钟。使用外部时钟时,只需把时钟信号接到32KX1 引脚,32KX2 悬空,并配置32K_BP 即可。同样MAX35101 为其它芯片提供32KHz 时钟时,将32K_EN置1 即可。
发射接收端的RC网路如何选择,布线有何要求?
匹配网络电阻选择需配合AFE(模拟前端)和换能器,原则上应使接收比较器返回失调越小越好。在A1 版本的MAX35101,建议使用680Ω的匹配电阻。在A2 版本的MAX35101,建议使用330 欧姆电阻。电容越大,信号质量会越好,但消耗的能源会越多,建议使用1nf 电容。为减少系统引入的误差,UP_STREAM 和DOWN_STREAM 发射接收电路应在布线时做等长处理。
Most Helpful Articles
什么是TIMOUT机制?
如果在TIMOUT寄存器配置的时间内MAX35101没有检测到t1、t2 或者待测Hitx。MAX35101会除法TO 中断通知主机,并且当前测量数据无效,均为FFFFh。
什么是EVTMG 模式?
MAX35101 为降低系统功耗和简化主机开发提供了EVTMG 模式。用户只需配置TOF和温度测量的频率和周期等参数,MAX35101 就能自动测量并计算多次测量结果的平均,之后通知主机读取结果。这样就可以在降低系统功耗的前提下,大幅度提高测量频率,提高流量测量精度。当前基于GP2、GP21 的水表、热表,普遍测量频率较低,有些甚至达到5~10s 的间隔,这在水流变化较大的应用场景(比如水表)是不合适的。
发射接收端的RC网路如何选择,布线有何要求?
匹配网络电阻选择需配合AFE(模拟前端)和换能器,原则上应使接收比较器返回失调越小越好。在A1 版本的MAX35101,建议使用680Ω的匹配电阻。在A2 版本的MAX35101,建议使用330 欧姆电阻。电容越大,信号质量会越好,但消耗的能源会越多,建议使用1nf 电容。为减少系统引入的误差,UP_STREAM 和DOWN_STREAM 发射接收电路应在布线时做等长处理。
如何控制MAX35101接收端比较器的偏压?
MAX35101接收端比较器允许控制输入偏压(Comparator Offset)和返回偏压(Comparator Return Offset),顺流和逆流分别由寄存器TOF6 和TOF7 配置。输入偏压设定了比较器模拟前端的初始补偿,用于头波检测。以电源电压Vcc 为参考,STOP_POL 设置极性,可以实现±128/3072 x Vcc调节范围。返回偏压用于设定头波检测完成之后普通模式下 比较器的电压,用于检测t2,可以实现±128/3072 x Vcc 调节范围。实际调节时,在静水条件下,建议将t1…
DS1922的数据可以保存多长时间?
DS1922 的数据保存时间与使用过程中的数据采样速率有关,另外,不用时要关闭任务。请参考以下测试数据:
Before You Switch
Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.