文档 用HIOKI SS7012模拟热电偶在-170C时的输出电压,然后用MAX31856 evkit测量,得到的热电偶温度为-121.3C,冷端温度为29.2C,-170C+29.2C=-140.8C,和MAX31856EVKIT测量到的误差达到了19.5C,为什么误差会这么大?
  • 问答
  • 讨论
  • 文档
  • Members
  • Tags
  • Cancel
  • 文档
  • AD7903的例子代码
  • ADG801_多开关并联以降低Ron
  • ADG904_多芯片并联以实现更大的多路复用器
  • ADI安全隔离技术专家教你——如何善用隔离安全标准提高产品安全设计
  • ADP-I2C-USB _USB转I2C接口连接器
  • ADuM1411 SPI问题
  • ADuM3470_热减额
  • ADuM4160_即使D+和D-连接错误,有时也能工作
  • ADuM4160应用电路分享
  • +DS2413P+: FAQ
  • +DS8500-JND+: FAQ
  • I2S接口配置
  • +MAX13089EASD+: FAQ
  • MAX13171E: FAQ
  • +MAX13171EETU+: FAQ
  • +MAX13236EETE+T: FAQ
  • +MAX13430E: FAQ
  • +MAX13485EESA+: FAQ
  • +MAX13487EESA+: FAQ
  • +MAX13488EASA+: FAQ
  • +MAX14575AL: FAQ
  • +MAX14630EZK+: FAQ
  • +MAX14746AEWA+: FAQ
  • +MAX14746BEWA+: FAQ
  • +MAX14748AEWW+T: FAQ
  • +MAX14781E: FAQ
  • +MAX14783E: FAQ
  • +MAX14815ETK+T: FAQ
  • +MAX14819: FAQ
  • MAX14827A: FAQ
  • +MAX14827AATG+: FAQ
  • +MAX14830: FAQ
  • +MAX14841E: FAQ
  • +MAX14857: FAQ
  • MAX14866: FAQ
  • MAX14866UTM+: FAQ
  • +MAX14866UTM+T: FAQ
  • +MAX14870ETC+: FAQ
  • +MAX14879AWE+T: FAQ
  • MAX1487: FAQ
  • +MAX14880EVKIT#: FAQ
  • MAX14912: FAQ
  • +MAX14912AAKN+: FAQ
  • +MAX14913AKN+: FAQ
  • +MAX14914AATE+: FAQ
  • +MAX14915AFM+: FAQ
  • +MAX14917AFM+: FAQ
  • +MAX14919AAUP+T: FAQ
  • +MAX14930AASE+: FAQ
  • +MAX14930FASE+: FAQ
  • +MAX14931BAWE+: FAQ
  • +MAX14933ASE+: FAQ
  • +MAX14934FAWE+T: FAQ
  • +MAX14938: FAQ
  • MAX14946: FAQ
  • +MAX14946EWE+T: FAQ
  • +MAX15588GTL+T: FAQ
  • +MAX16933: FAQ
  • +MAX20020ATBA/V+T: FAQ
  • +MAX20025: FAQ
  • +MAX20037ATIA/V+T: FAQ
  • +MAX20084ATEA/V+T: FAQ
  • +MAX20086ATPA/VY+T: FAQ
  • +MAX2014: FAQ
  • +MAX2016: FAQ
  • +MAX2021ETX+: FAQ
  • +MAX20313: FAQ
  • +MAX20330ADEMBD#: FAQ
  • +MAX203CPP+G36: FAQ
  • +MAX20733: FAQ
  • +MAX20751EKX+: FAQ
  • MAX2112: FAQ
  • +MAX2112CTI+: FAQ
  • +MAX22025AWA+: FAQ
  • +MAX22190ATJ+T: FAQ
  • +MAX22192ARC+: FAQ
  • +MAX221CUE+: FAQ
  • +MAX22501E: FAQ
  • +MAX232ACPE+: FAQ
  • +MAX232AMLP/HR: FAQ
  • +MAX251: FAQ
  • +MAX2981: FAQ
  • MAX3051: FAQ
  • +MAX3051EKA+: FAQ
  • MAX3078EESA+: FAQ
  • +MAX3078EESA+T: FAQ
  • +MAX3082: FAQ
  • +MAX3085CPA+: FAQ
  • +MAX3098E: FAQ
  • +MAX3100CEE+: FAQ
  • +MAX3107: FAQ
  • +MAX3107EAG+: FAQ
  • +MAX3108: FAQ
  • +MAX3160CAP+: FAQ
  • MAX3160EAP+: FAQ
  • +MAX3160EAP+T: FAQ
  • +MAX3160ECAP+T: FAQ
  • +MAX3162CAI+: FAQ
  • +MAX31725MTA+: FAQ
  • MAX31740: FAQ
  • +MAX31740ATA+: FAQ
  • MAX31855: FAQ
  • +MAX31855EASA+: FAQ
  • +MAX31855KASA+: FAQ
  • +MAX31855NASA+: FAQ
  • +MAX31856: FAQ
  • -MAX31856MUD+: FAQ
    • MAX31856 设置为电压模式,增益为32时,如果输入电压小于-8mV左右将无法正常工作,为什么?
    • MAX31856如果外部没有连接热电偶,芯片的冷端温度也无法转换,当接上热电偶后,冷端温度可以正常输出,即使再断开热电偶,冷端温度也能正常输出,这种现象正常吗?
    • MAX31856芯片前面加复用器实现多通道测温,长时间测温后断电再立刻上电重启,芯片会不工作,没有温度读数和DRDY引脚信号。必须断电超过30s再上电重启恢复正常工作,请问怎么解决。
    • 为降低系统工作电流,在设计时将MAX31856设置为单次转换(ON Duty 1/60),但是在对多个器件进行测试静态电流时发现电流为10uA--500uA之间不等,数据手册说静态电流为5.25uA.这个和数据手册不符,请问是什么原因?
    • 利用热端接地的K型热电偶进行温度采集,在设计电路中采用MAX31856时,应该如何处理?
    • 在使用MAX31856时,初始化和测温都正常,但是无法检测温度传感器开路,如何解决?
    • 在使用MAX31856时,在上电时偶尔会出现OV/UV Error,通过Auto Reset Error无法解决。是什么原因?
    • 在使用Max31856测量温度时,如果MAX31856与热电偶sense端有一段距离且板温度与感测端温度不同,是否会对测量温度产生误差?
    • 实验室测试max31856读取热电偶的温度正常,安装到整机后发现MAX31856读取的温度结果跳动很大,请问如何解决?
    • 我们使用STM32F4的单片机通过SPI接口与MAX31865通讯,正常工作时没问题,当我测试PT100开路时,错误码返回0x80(超过上门限),但是当我把PT100接回去后错误码依然存在,还是0x80;测试短路时,错误码显示为0x84,也就是说当错误消除后,错误码仍然存在,需要手动清零错误吗?
    • 用HIOKI SS7012模拟热电偶在-170C时的输出电压,然后用MAX31856 evkit测量,得到的热电偶温度为-121.3C,冷端温度为29.2C,-170C+29.2C=-140.8C,和MAX31856EVKIT测量到的误差达到了19.5C,为什么误差会这么大?
  • +MAX31865AAP+: FAQ
  • +MAX31865ATP+: FAQ
  • +MAX31865EVKIT#: FAQ
  • +MAX31913AUI+: FAQ
  • +MAX3221EEAE: FAQ
  • +MAX3222EEUP+_T1: FAQ
  • +MAX3223EEUP+T: FAQ
  • +MAX3232CAE_T1: FAQ
  • MAX3232E: FAQ
  • +MAX3232ESE+T: FAQ
  • MAX3232ESE: FAQ
  • +MAX3243CAI+T: FAQ
  • +MAX3243E: FAQ
  • +MAX3250CAI+: FAQ
  • +MAX3280E: FAQ
  • +MAX3284E: FAQ
  • +MAX3362EKA+: FAQ
  • MAX3387ECUG+: FAQ
  • +MAX3387ECUG+T: FAQ
  • +MAX3420EECJ+: FAQ
  • +MAX3421EEHJ+: FAQ
  • +MAX3444EASA+: FAQ
  • +MAX3471: FAQ
  • +MAX3483AE: FAQ
  • +MAX3485: FAQ
  • +MAX3490CSA: FAQ
  • +MAX3815ACCM+: FAQ
  • +MAX4852ETE+: FAQ
  • +MAX485CPA+: FAQ
  • +MAX487: FAQ
  • MAX4888: FAQ
  • +MAX4888AETI+: FAQ
  • +MAX489CSD+: FAQ
  • +MAX491: FAQ
  • MAX4950A: FAQ
  • +MAX4950ACTX+: FAQ
  • +MAX5621UCB+: FAQ
  • +MAX7360ETL+: FAQ
  • +MAX77301: FAQ
  • MAX77860EWG+: FAQ
  • +MAX77860EWG+T: FAQ
  • +MAX79356CAEVK1#: FAQ
  • +MAX79356ECM+: FAQ
  • +MAXM22510GLH+: FAQ
  • RS232、RS485、CAN总线隔离方案
  • SPI总线在隔离系统中的处理方法
  • [ADI微博问答精选]ADuM524x和ADuM12xx系列的区别
  • 优化隔离传感器接口的功率转换
  • 关注RS-485的筒子们看过来——iCoupler数字隔离器在串行通信总线RS-485中的应用
  • 在非隔离应用中将数字隔离器用作电平转换器
  • 工程师百问百答——数据与电源隔离
  • 常见问题解答—经过认证的8 mm爬电距离封装
  • 建立隔离式电源将产生很多挑战
  • 我心中的ADI年度“贺岁片”—— 最低功耗数字隔离器ADuM144x
  • 技术支持论坛三重奖——注册、发帖、跟帖, 步步好礼
  • 技术文章分享:iCoupler技术揭秘——隔离式RS-485
  • 技术文章分享:数字隔离器:解决汽车xEV应用中的设计难题
  • 数字隔离器产品选型与资源指南(2014年春季版)
  • 数字隔离器协助分担变压器负荷
  • 横跨隔离栅传输数据!现在,如何获得功率使其运行?
  • 正在构建固态继电器? 解决方案采用光耦合器还是数字隔离器?
  • 浅谈数字隔离器件的选型与应用
  • 级联隔离栅以满足高爬电距离要求
  • 裸露焊盘连接
  • 视频分享:icoupler 数字隔离器——ADUM347x
  • 视频分享:信号与电源 /隔离RS-485收发器——ADM2582E
  • 说出您心中的ADI年度“贺岁片”,发帖、跟帖送大奖,赶快行动,马上有好礼!
  • 请问ADUM5401中的high common-mode transient immunity是什么含义?
  • 隔离、iCoupler   技术和 iCoupler 产品常见问题解答
  • 高速ADC,SPI口的使用
  • 高速数字电路中电子隔离应用技巧
  • :ADI年度贺岁片——ADUM1100数字隔离器使用心得和经验

用HIOKI SS7012模拟热电偶在-170C时的输出电压,然后用MAX31856 evkit测量,得到的热电偶温度为-121.3C,冷端温度为29.2C,-170C+29.2C=-140.8C,和MAX31856EVKIT测量到的误差达到了19.5C,为什么误差会这么大?

HIOKI SS7012的输出电压是模拟热电偶相对于0C时的输出电压,由于热电偶的输出是非线性的,所以不能直接通过简单的温度加减运算来计算,根据测量结果,做简单的运算可以按照下面的方式:

HIOKI SS7012模拟-170C时的输出电压为-5.354mV, 冷端温度29.2C时的热电偶电压为1.2mV,所以相对于0C的电压应该为-5.354mV+1.2mV=-4.154mV,可以通过K型热电偶的分度表查找得到对应的温度为-120.4C,这个温度值和MAX31856EVKIT测量得到的-121.3C很接近,由于在计算时没有考虑热电偶的非线性,所以仍然存在误差。

如果想要利用HIOKI SS7012的输出电压评估MAX31856的测量精度,可以将MAX31856设置为电压测量模式,用MAX31856测量到的电压值和仪表输出的电压值进行比较。

Tags: MAX31856 KA-08419 MAX31856MUD+