English
EngineerZone
接口和隔离专区
Log In
User
Site
Search
OR
Ask a Question
产品和应用
产品和应用
放大器专区
精密转换器专区
音频专区
ADE电能计量专区
MEMS专区
生物/电化学/磁场/温度传感器专区
接口和隔离专区
Power 中文专区
ADUC微处理器专区
时钟与定时
开关和多路复用器专区
温度传感器
基准电压源专区
嵌入式安全与1-Wire
Trinamic 运动控制和电机驱动
能源存储系统(ESS)和电池管理系统(BMS)
边缘人工智能SOC
通用SOC/MCU
GMSL
查看全部
教育中心
教育中心
资源库
技术支持参考库
在线研讨会
活动中心
活动中心
论坛社群活动
论坛激励活动
中文社区
接口和隔离专区
文档
可以使用MAX3420E SPI接口引脚驱动光耦吗?
问答
讨论
文档
Members
Tags
More
Cancel
文档
AD7903的例子代码
ADG801_多开关并联以降低Ron
ADG904_多芯片并联以实现更大的多路复用器
ADI安全隔离技术专家教你——如何善用隔离安全标准提高产品安全设计
ADP-I2C-USB _USB转I2C接口连接器
ADuM1411 SPI问题
ADuM3470_热减额
ADuM4160_即使D+和D-连接错误,有时也能工作
ADuM4160应用电路分享
+
DS2413P+: FAQ
+
DS8500-JND+: FAQ
I2S接口配置
+
MAX13089EASD+: FAQ
MAX13171E: FAQ
+
MAX13171EETU+: FAQ
+
MAX13236EETE+T: FAQ
+
MAX13430E: FAQ
+
MAX13485EESA+: FAQ
+
MAX13487EESA+: FAQ
+
MAX13488EASA+: FAQ
+
MAX14575AL: FAQ
+
MAX14630EZK+: FAQ
+
MAX14746AEWA+: FAQ
+
MAX14746BEWA+: FAQ
+
MAX14748AEWW+T: FAQ
+
MAX14781E: FAQ
+
MAX14783E: FAQ
+
MAX14815ETK+T: FAQ
+
MAX14819: FAQ
MAX14827A: FAQ
+
MAX14827AATG+: FAQ
+
MAX14830: FAQ
+
MAX14841E: FAQ
+
MAX14857: FAQ
MAX14866: FAQ
MAX14866UTM+: FAQ
+
MAX14866UTM+T: FAQ
+
MAX14870ETC+: FAQ
+
MAX14879AWE+T: FAQ
MAX1487: FAQ
+
MAX14880EVKIT#: FAQ
MAX14912: FAQ
+
MAX14912AAKN+: FAQ
+
MAX14913AKN+: FAQ
+
MAX14914AATE+: FAQ
+
MAX14915AFM+: FAQ
+
MAX14917AFM+: FAQ
+
MAX14919AAUP+T: FAQ
+
MAX14930AASE+: FAQ
+
MAX14930FASE+: FAQ
+
MAX14931BAWE+: FAQ
+
MAX14933ASE+: FAQ
+
MAX14934FAWE+T: FAQ
+
MAX14938: FAQ
MAX14946: FAQ
+
MAX14946EWE+T: FAQ
+
MAX15588GTL+T: FAQ
+
MAX16933: FAQ
+
MAX20020ATBA/V+T: FAQ
+
MAX20025: FAQ
+
MAX20037ATIA/V+T: FAQ
+
MAX20084ATEA/V+T: FAQ
+
MAX20086ATPA/VY+T: FAQ
+
MAX2014: FAQ
+
MAX2016: FAQ
+
MAX2021ETX+: FAQ
+
MAX20313: FAQ
+
MAX20330ADEMBD#: FAQ
+
MAX203CPP+G36: FAQ
+
MAX20733: FAQ
+
MAX20751EKX+: FAQ
MAX2112: FAQ
+
MAX2112CTI+: FAQ
+
MAX22025AWA+: FAQ
+
MAX22190ATJ+T: FAQ
+
MAX22192ARC+: FAQ
+
MAX221CUE+: FAQ
+
MAX22501E: FAQ
+
MAX232ACPE+: FAQ
+
MAX232AMLP/HR: FAQ
+
MAX251: FAQ
+
MAX2981: FAQ
MAX3051: FAQ
+
MAX3051EKA+: FAQ
MAX3078EESA+: FAQ
+
MAX3078EESA+T: FAQ
+
MAX3082: FAQ
+
MAX3085CPA+: FAQ
+
MAX3098E: FAQ
+
MAX3100CEE+: FAQ
+
MAX3107: FAQ
+
MAX3107EAG+: FAQ
+
MAX3108: FAQ
+
MAX3160CAP+: FAQ
MAX3160EAP+: FAQ
+
MAX3160EAP+T: FAQ
+
MAX3160ECAP+T: FAQ
+
MAX3162CAI+: FAQ
+
MAX31725MTA+: FAQ
MAX31740: FAQ
+
MAX31740ATA+: FAQ
MAX31855: FAQ
+
MAX31855EASA+: FAQ
+
MAX31855KASA+: FAQ
+
MAX31855NASA+: FAQ
+
MAX31856: FAQ
+
MAX31856MUD+: FAQ
+
MAX31865AAP+: FAQ
+
MAX31865ATP+: FAQ
+
MAX31865EVKIT#: FAQ
+
MAX31913AUI+: FAQ
+
MAX3221EEAE: FAQ
+
MAX3222EEUP+_T1: FAQ
+
MAX3223EEUP+T: FAQ
+
MAX3232CAE_T1: FAQ
MAX3232E: FAQ
+
MAX3232ESE+T: FAQ
MAX3232ESE: FAQ
+
MAX3243CAI+T: FAQ
+
MAX3243E: FAQ
+
MAX3250CAI+: FAQ
+
MAX3280E: FAQ
+
MAX3284E: FAQ
+
MAX3362EKA+: FAQ
MAX3387ECUG+: FAQ
+
MAX3387ECUG+T: FAQ
-
MAX3420EECJ+: FAQ
MAX3420E INT作用是什么?
MAX3420E INT引脚起什么作用?
MAX3420E SCLK频率有下限吗?
MAX3420E SPI接口的最大速率是多少(SCLK最大频率)?
MAX3420E与USB“串行桥接”芯片相比,结果如何?
MAX3420E与USB连接需要什么样的外部电路?
MAX3420E中的SPI接口为3、4或5线是什么意思?
MAX3420E为什么不支持ISOCHRONOUS传输?
MAX3420E为什么不支持同步传输?
MAX3420E包含微处理器吗?
MAX3420E提供无铅封装吗?
MAX3420E支持低电平有效线“或“中断吗?支持边沿触发中断吗?
MAX3420E支持低电平有效线“或”中断吗?支持边沿有效中断吗?
MAX3420E支持何种USB速率?
MAX3420E支持几个端口?
MAX3420E是什么?
MAX3420E有什么编程提示吗?
MAX3420E的CONNECT位起什么作用?
MAX3420E的VBCOMP引脚的作用是什么?该引脚为MAX3420E供电吗?
MAX3420E符合USB规范吗?具体符合哪个版本?
MAX3420E能够提供什么样的封装?
MAX3420E能够提供何种封装?
MAX3420E需要设置USB数据触发吗?
Maxim Integrated提供哪些MAX3420E示例代码?
Maxim Integrated是否提供MAX3420E的Windows驱动?
Maxim提供MAX3420E的定制Windows驱动程序吗?
SPI接口为3、4或者5线,这是什么意思?
Windows®︎应用软件如何与MAX3420E进行通信?
什么是MAX3420E?
何时需要装载一个IN FIFO?
可以使用MAX3420E SPI接口引脚驱动光耦吗?
可以在自供电外设中使用MAX3420E吗?
固件如何与MAX3420E通信?
固件正在装载IN FIFO时,如果收到USB IN请求,会发生什么情况?
固件能够判断芯片的版本吗?
如何知道何时需要装载IN FIFO?
如何确定MAX3420E的芯片版本?
如何编程MAX3420E实现BULK IN传输?
如何编程MAX3420E实现BULK OUT传输?
如何编程实现SETUP传输?
如何设置MAX3420E,来处理USB枚举?
如果出现USB传输错误,情况会怎样?需要编写处理错误的代码吗?
微处理器是怎样与MAX3420E连接的?
我想设计一个基于MAX3420E的设备,但是不符合标准Windows类。应如何获取Windows驱动程序?
我有一个8引脚微处理器,其IO引脚中有5个需要连接至MAX3420E。如何分配IO?
我的CPU使用2.5V电源,但MAX3420E使用3.3V VCC 电源。我需要外部电平转换器吗?
我的CPU使用2.5V电源,但MAX3420E使用3.3V VCC电源。需要外部电平转换器吗?
能推荐一款供MAX3420E使用的3.3V稳压器吗?
通过向MAX3420E中断请求位写“1”,将其清零。这是反向操作吗?
采用MAX3420E的优缺点是什么?
需要为MAX3420E的GPIN引脚增加外部上拉电阻吗?
+
MAX3421EEHJ+: FAQ
+
MAX3444EASA+: FAQ
+
MAX3471: FAQ
+
MAX3483AE: FAQ
+
MAX3485: FAQ
+
MAX3490CSA: FAQ
+
MAX3815ACCM+: FAQ
+
MAX4852ETE+: FAQ
+
MAX485CPA+: FAQ
+
MAX487: FAQ
MAX4888: FAQ
+
MAX4888AETI+: FAQ
+
MAX489CSD+: FAQ
+
MAX491: FAQ
MAX4950A: FAQ
+
MAX4950ACTX+: FAQ
+
MAX5621UCB+: FAQ
+
MAX7360ETL+: FAQ
+
MAX77301: FAQ
MAX77860EWG+: FAQ
+
MAX77860EWG+T: FAQ
+
MAX79356CAEVK1#: FAQ
+
MAX79356ECM+: FAQ
+
MAXM22510GLH+: FAQ
RS232、RS485、CAN总线隔离方案
SPI总线在隔离系统中的处理方法
[ADI微博问答精选]ADuM524x和ADuM12xx系列的区别
优化隔离传感器接口的功率转换
关注RS-485的筒子们看过来——iCoupler数字隔离器在串行通信总线RS-485中的应用
在非隔离应用中将数字隔离器用作电平转换器
工程师百问百答——数据与电源隔离
常见问题解答—经过认证的8 mm爬电距离封装
建立隔离式电源将产生很多挑战
我心中的ADI年度“贺岁片”—— 最低功耗数字隔离器ADuM144x
技术支持论坛三重奖——注册、发帖、跟帖, 步步好礼
技术文章分享:iCoupler技术揭秘——隔离式RS-485
技术文章分享:数字隔离器:解决汽车xEV应用中的设计难题
数字隔离器产品选型与资源指南(2014年春季版)
数字隔离器协助分担变压器负荷
横跨隔离栅传输数据!现在,如何获得功率使其运行?
正在构建固态继电器? 解决方案采用光耦合器还是数字隔离器?
浅谈数字隔离器件的选型与应用
级联隔离栅以满足高爬电距离要求
裸露焊盘连接
视频分享:icoupler 数字隔离器——ADUM347x
视频分享:信号与电源 /隔离RS-485收发器——ADM2582E
说出您心中的ADI年度“贺岁片”,发帖、跟帖送大奖,赶快行动,马上有好礼!
请问ADUM5401中的high common-mode transient immunity是什么含义?
隔离、iCoupler 技术和 iCoupler 产品常见问题解答
高速ADC,SPI口的使用
高速数字电路中电子隔离应用技巧
:ADI年度贺岁片——ADUM1100数字隔离器使用心得和经验
可以使用MAX3420E SPI接口引脚驱动光耦吗?
Revision
Creation Date
Revision Author
Select All
Current Revision
19 Dec 2023 2:24 PM
MSDAPI
3
Revision #3
19 Dec 2023 10:26 AM
MSDAPI
2
Revision #2
6 Dec 2023 12:28 PM
MSDAPI
1
Revision #1
20 Jun 2018 3:48 AM
MSDAPI
Compare Versions
View current version