MCU只有4根线可以与MAX31865进行通讯,我可以如何选择:1. 不用DRDY引脚。2.将SPI改为3线模式?
问答
讨论
文档
Members
Tags
Cancel
文档
AD7903的例子代码
ADG801_多开关并联以降低Ron
ADG904_多芯片并联以实现更大的多路复用器
ADI安全隔离技术专家教你——如何善用隔离安全标准提高产品安全设计
ADP-I2C-USB _USB转I2C接口连接器
ADuM1411 SPI问题
ADuM3470_热减额
ADuM4160_即使D+和D-连接错误,有时也能工作
ADuM4160应用电路分享
+
DS2413P+: FAQ
+
DS8500-JND+: FAQ
I2S接口配置
+
MAX13089EASD+: FAQ
MAX13171E: FAQ
+
MAX13171EETU+: FAQ
+
MAX13236EETE+T: FAQ
+
MAX13430E: FAQ
+
MAX13485EESA+: FAQ
+
MAX13487EESA+: FAQ
+
MAX13488EASA+: FAQ
+
MAX14575AL: FAQ
+
MAX14630EZK+: FAQ
+
MAX14746AEWA+: FAQ
+
MAX14746BEWA+: FAQ
+
MAX14748AEWW+T: FAQ
+
MAX14781E: FAQ
+
MAX14783E: FAQ
+
MAX14815ETK+T: FAQ
+
MAX14819: FAQ
MAX14827A: FAQ
+
MAX14827AATG+: FAQ
+
MAX14830: FAQ
+
MAX14841E: FAQ
+
MAX14857: FAQ
MAX14866: FAQ
MAX14866UTM+: FAQ
+
MAX14866UTM+T: FAQ
+
MAX14870ETC+: FAQ
+
MAX14879AWE+T: FAQ
MAX1487: FAQ
+
MAX14880EVKIT#: FAQ
MAX14912: FAQ
+
MAX14912AAKN+: FAQ
+
MAX14913AKN+: FAQ
+
MAX14914AATE+: FAQ
+
MAX14915AFM+: FAQ
+
MAX14917AFM+: FAQ
+
MAX14919AAUP+T: FAQ
+
MAX14930AASE+: FAQ
+
MAX14930FASE+: FAQ
+
MAX14931BAWE+: FAQ
+
MAX14933ASE+: FAQ
+
MAX14934FAWE+T: FAQ
+
MAX14938: FAQ
MAX14946: FAQ
+
MAX14946EWE+T: FAQ
+
MAX15588GTL+T: FAQ
+
MAX16933: FAQ
+
MAX20020ATBA/V+T: FAQ
+
MAX20025: FAQ
+
MAX20037ATIA/V+T: FAQ
+
MAX20084ATEA/V+T: FAQ
+
MAX20086ATPA/VY+T: FAQ
+
MAX2014: FAQ
+
MAX2016: FAQ
+
MAX2021ETX+: FAQ
+
MAX20313: FAQ
+
MAX20330ADEMBD#: FAQ
+
MAX203CPP+G36: FAQ
+
MAX20733: FAQ
+
MAX20751EKX+: FAQ
MAX2112: FAQ
+
MAX2112CTI+: FAQ
+
MAX22025AWA+: FAQ
+
MAX22190ATJ+T: FAQ
+
MAX22192ARC+: FAQ
+
MAX221CUE+: FAQ
+
MAX22501E: FAQ
+
MAX232ACPE+: FAQ
+
MAX232AMLP/HR: FAQ
+
MAX251: FAQ
+
MAX2981: FAQ
MAX3051: FAQ
+
MAX3051EKA+: FAQ
MAX3078EESA+: FAQ
+
MAX3078EESA+T: FAQ
+
MAX3082: FAQ
+
MAX3085CPA+: FAQ
+
MAX3098E: FAQ
+
MAX3100CEE+: FAQ
+
MAX3107: FAQ
+
MAX3107EAG+: FAQ
+
MAX3108: FAQ
+
MAX3160CAP+: FAQ
MAX3160EAP+: FAQ
+
MAX3160EAP+T: FAQ
+
MAX3160ECAP+T: FAQ
+
MAX3162CAI+: FAQ
+
MAX31725MTA+: FAQ
MAX31740: FAQ
+
MAX31740ATA+: FAQ
MAX31855: FAQ
+
MAX31855EASA+: FAQ
+
MAX31855KASA+: FAQ
+
MAX31855NASA+: FAQ
+
MAX31856: FAQ
+
MAX31856MUD+: FAQ
+
MAX31865AAP+: FAQ
-
MAX31865ATP+: FAQ
MAX31865 取不同Rref时电流不同,对测量精度有影响吗?
MAX31865ATP+寄存器如何配置才能清除故障?
MAX31865使用PT100,手册推荐参考电阻为RTD 0℃阻值的4倍,即400欧。如果参考电阻选用其他阻值(大于或小于400)会造成什么影响?可否选择1k,10k,100k?
MAX31865在现场使用时会偶尔出现过压或欠压的故障,并且出现停止转换的现象,持续时间有几十秒,故障位无法清除。如何消除这种干扰?
MAX31865的 Vbias输出是0?
MCU只有4根线可以与MAX31865进行通讯,我可以如何选择:1. 不用DRDY引脚。2.将SPI改为3线模式?
在使用MAX31865采集PT1000的过程中出现了大约2度的温度跳变,MAX31865为60秒读取一次,采用4线传感器连接,转换模式为自动转换。在使用中,有可能24小时跳变一次,也有可能1小时跳变一次。我们已排除引线问题,故障依旧存在。
多片MAX31865共用一个SPI总线,每个器件单独使用CS,是否可以同时拉低多个CS同时使能多片器件?
设计中的SPI总线同时连接了一个flash和MAX31865,不使用MAX31865时切断了MAX31865的电源,但是flash还是要工作的,此时SPI的相应引脚该如何配置,才能有效降低功耗?
需要将MAX31865应用在低功耗产品中,请问该器件的功耗是多少?
+
MAX31865EVKIT#: FAQ
+
MAX31913AUI+: FAQ
+
MAX3221EEAE: FAQ
+
MAX3222EEUP+_T1: FAQ
+
MAX3223EEUP+T: FAQ
+
MAX3232CAE_T1: FAQ
MAX3232E: FAQ
+
MAX3232ESE+T: FAQ
MAX3232ESE: FAQ
+
MAX3243CAI+T: FAQ
+
MAX3243E: FAQ
+
MAX3250CAI+: FAQ
+
MAX3280E: FAQ
+
MAX3284E: FAQ
+
MAX3362EKA+: FAQ
MAX3387ECUG+: FAQ
+
MAX3387ECUG+T: FAQ
+
MAX3420EECJ+: FAQ
+
MAX3421EEHJ+: FAQ
+
MAX3444EASA+: FAQ
+
MAX3471: FAQ
+
MAX3483AE: FAQ
+
MAX3485: FAQ
+
MAX3490CSA: FAQ
+
MAX3815ACCM+: FAQ
+
MAX4852ETE+: FAQ
+
MAX485CPA+: FAQ
+
MAX487: FAQ
MAX4888: FAQ
+
MAX4888AETI+: FAQ
+
MAX489CSD+: FAQ
+
MAX491: FAQ
MAX4950A: FAQ
+
MAX4950ACTX+: FAQ
+
MAX5621UCB+: FAQ
+
MAX7360ETL+: FAQ
+
MAX77301: FAQ
MAX77860EWG+: FAQ
+
MAX77860EWG+T: FAQ
+
MAX79356CAEVK1#: FAQ
+
MAX79356ECM+: FAQ
+
MAXM22510GLH+: FAQ
RS232、RS485、CAN总线隔离方案
SPI总线在隔离系统中的处理方法
[ADI微博问答精选]ADuM524x和ADuM12xx系列的区别
优化隔离传感器接口的功率转换
关注RS-485的筒子们看过来——iCoupler数字隔离器在串行通信总线RS-485中的应用
在非隔离应用中将数字隔离器用作电平转换器
工程师百问百答——数据与电源隔离
常见问题解答—经过认证的8 mm爬电距离封装
建立隔离式电源将产生很多挑战
我心中的ADI年度“贺岁片”—— 最低功耗数字隔离器ADuM144x
技术支持论坛三重奖——注册、发帖、跟帖, 步步好礼
技术文章分享:iCoupler技术揭秘——隔离式RS-485
技术文章分享:数字隔离器:解决汽车xEV应用中的设计难题
数字隔离器产品选型与资源指南(2014年春季版)
数字隔离器协助分担变压器负荷
横跨隔离栅传输数据!现在,如何获得功率使其运行?
正在构建固态继电器? 解决方案采用光耦合器还是数字隔离器?
浅谈数字隔离器件的选型与应用
级联隔离栅以满足高爬电距离要求
裸露焊盘连接
视频分享:icoupler 数字隔离器——ADUM347x
视频分享:信号与电源 /隔离RS-485收发器——ADM2582E
说出您心中的ADI年度“贺岁片”,发帖、跟帖送大奖,赶快行动,马上有好礼!
请问ADUM5401中的high common-mode transient immunity是什么含义?
隔离、iCoupler 技术和 iCoupler 产品常见问题解答
高速ADC,SPI口的使用
高速数字电路中电子隔离应用技巧
:ADI年度贺岁片——ADUM1100数字隔离器使用心得和经验
MCU只有4根线可以与MAX31865进行通讯,我可以如何选择:1. 不用DRDY引脚。2.将SPI改为3线模式?
由于MAX31865内部寄存器需要设置,因此不能够使用3线的SPI,但是可以不使用DRDY引脚,采用这种方法时,让MAX31865工作在单次转换模式,对于每次转换,需要通过写寄存器来来启动转换,然后等待足够的转换时间后,读取转换结果。
Tags:
precision adcs
000096656
MAX31865
Share
History
Cancel
Related
Recommended