Post Go back to editing

使用ADuM5400时遇到的问题

ADuM5400的电路原理图如图1所示。

根据原理图连接好电路(原理图中的电容和电阻未安上),5V供电,使用示波器输出的方波信号作为输入信号,使用示波器对ADuM5400的输入和输出信号进行测量,如图2所示。

.

示波器测量到的输入和输出信号如图3所示。

测量到的输入信号不是原始的方波信号,并且输入和输出信号有很大的差别,请问有可能是哪里出了问题?

  • 你好,首先我看得到你示波器的波形,输入信号也不是很清楚,所以建议用输入信号作为triger把输入信号波形调稳定。另外如果断开输入信号,测信号源,或者不加5V电源,测量输入波形,是否正常?

    其次,不知道你说的原理图中的电容电阻没有加是什么意思。电源的bypass电容我们建议一定要加上以后测量。

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.