SPI总线中,用ADuM1400和ADuM1200做总线隔离,GPIO口模拟SPI总线,ADuM1400和ADuM1200速度等级都是最高的(样机用,选的好一些),使用中发现LMPMISO 5V信号经ADuM1200转换为3.3V MISO后,信号异常,信号波形如下图
电路如下图
电路中,LMPMISO上拉电阻已经修改为5.1K,5V端信号正常,DRDYB信号正常。
求教,问题出在哪里?同一批次的几片板子都有这个现象。
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
补充一下,这个案子里,MCU是主机,从机设计时最多有4个,目前挂2个从机工作正常(只能说数据貌似正常,其中一个可验证的数据是正确的),挂到第3个从机时,通信异常(读回来的全是FF)
根据我们电话中沟通的结果,这个方案本身就会有ADuM1200数据输出冲突的问题存在。