Post Go back to editing

ADUM1411隔离问题求助?

请问各位一个问题,我在应用中遇到这种怪现象:用ADUM1411来做ADC与MCU之间的隔离。ADC前瑞模拟信号通过LM324放大再输入ADC  TLV2542(TI的12位ADC),输出信号经过1411隔离后给单片机,通过一个电源芯片输出两组独立的电源,给1411两侧供电,都是5V,1411的GND1和ADC还有运放的地相连,VDD1侧电源也与ADC和运放相连。问题是1411会被烧坏,而且1411对前端信号干扰很大,不加1411时,模拟采集完全正常,加了1411后模拟信号跳变很厉害,完全无法通信。
为什么?问题可能会出在哪呢?

Parents Reply Children
No Data