Post Go back to editing

使用ADM3251E导致CPU发热问题(求助)

问ADI技术支持一个想不明白的问题。

 

这样子用ADM3251E相当于没用内部的DC-DC功能,

 

3.3V与后端的5V是由两路输出的开关电源供的电。

 

CPU是通过3251下载到芯片内的,CPU没写程序之前还是正常的,写了之后CPU功耗就突然变高了,CPU发热了

 

Parents
  • 正准备发帖求助的,看到了这个帖子。

    liuyongqiao 说,ADM3251E比MAX232强壮。

    我的问题是,为什么我的ADM3251E就拼不过MAX232A呢?我做的控制器与人家设备通信,出现了4例,都是ADM3251E的Tout坏了,测得0V,但对方MAX232A就没事。

    我的原理图是:外围用的都是瓷片电容。

Reply
  • 正准备发帖求助的,看到了这个帖子。

    liuyongqiao 说,ADM3251E比MAX232强壮。

    我的问题是,为什么我的ADM3251E就拼不过MAX232A呢?我做的控制器与人家设备通信,出现了4例,都是ADM3251E的Tout坏了,测得0V,但对方MAX232A就没事。

    我的原理图是:外围用的都是瓷片电容。

Children
No Data