问ADI技术支持一个想不明白的问题。
这样子用ADM3251E相当于没用内部的DC-DC功能,
3.3V与后端的5V是由两路输出的开关电源供的电。
CPU是通过3251下载到芯片内的,CPU没写程序之前还是正常的,写了之后CPU功耗就突然变高了,CPU发热了
问ADI技术支持一个想不明白的问题。
这样子用ADM3251E相当于没用内部的DC-DC功能,
3.3V与后端的5V是由两路输出的开关电源供的电。
CPU是通过3251下载到芯片内的,CPU没写程序之前还是正常的,写了之后CPU功耗就突然变高了,CPU发热了
我也收到了样片并做了试验:
我是用到这个芯片,发现通电几分钟用手去摸,明显感觉温度很高,估计有40摄氏度以上。我以为这样不正常,于是上论坛来问问,就看到同样有人发现了这个问题。
我用的电路是按资料上设计的,2、3脚5V供电。
前面两位说的电流问题,我还没有实测,因为我对功耗没有什么要求。
有一点我要说,芯片的抗干扰能力非常强的,我是用在仪器设备上。以前直接用MAX232芯片,通讯经常出问题,现在换成ADM3251就OK了。
我想确定一下就是:芯片这样的温度长期工作下去,会不会出现问题?这是我所担心的。因为仪器大多数是24小时连接不间断工作的,即使不工作,仪器设备也是通电状态的。希望ADI能回复我这个问题,谢谢!!
关于您提到的ADM3251E发热的问题,之前通过电话已经与您沟通过几次。ADM3251E内部集成隔离DC-DC转换器,效率确实不是很高,因此在工作过程中有发热现象。
感谢楼上对于ADI产品的支持。如上所述,当内部DC-DC使能的时候,由于效率的问题芯片是会有发热的现象。芯片可以支持的工作温度是-40C~85C。针对发热现象,在PCB设计中要加大地的散热面积,详情可以参考一下数据手册中的第13页。另外,ADM3252E是双路232收发器,效率在ADM3251E的基础上有所提升,发热现象有缓解。另外可以支持3.3V工作的,请在后续工作中关注该产品。
请问,你所说的“输出端”是指Tout吗?我们受损的都是Tout。这个脚会稳定输出3.3V吗?我测到的情况是,正常时是-10V,故障时是0V。
另外,这个片子与RS232通信对端是同时上电的,共用一个24V电源。我们是内部用隔离电源模块转成5V提供给单片机,然后再通过ADM3251E对外通信。
芯片管脚损坏的问题,还真的是比较少听客户反映呢。
需要注意的是,是否在ADM3251E的输出端还没有稳定输出3.3V的时候,就已经有其他芯片的信号加到了ADM3251E的输出端了呢。
对,输出端是指的Tout。可能没有表述清楚,当Visoout'没有稳定输出3.3V的时候,如果由于其他芯片先上电而导致和ADM3251E直接相连的管脚有电压存在的话,有可能回导致芯片损坏。
可以重点看一下上电时序的问题。
另外这种损坏的比例有多少?
这个问题最后解决了吗?我也遇到类似的问题,请问解决的办法是什么。
我们也遇到过6.7片这个问题,都是Tout损坏,现在不确定是Tout引脚过压导致的,还是你说的上电时序问题导致的,Tout与Rin是通过线缆与PC连接