ADG3247 Level Translating Question

Dear Sir:

由于现在有很多新的FPGA GPIO串口只有1.8V,但是在旧有的系统架构上或是MCU大多数GPIO串口电压都在3.3V,所以我有在评估ADG3247 Level Translating 来进行两端的GPIO 串口的电平转换,但是看了ADG3247 Datasheet有很多的疑问在这边请问专家

Q1:ADG3247 Version:0 Datasheet 里面都没有提到A0~A15 与B0~B15的电平位准,请问如果GPIO3.3V与GPIO1.8V的电平,A0~A15要接哪一组电压?B0~B15要接哪一组电压?

Q2:Figure 4.的图式告诉我们ADG3247可以做到GPIO3.3V (A端)To GPIO2.5V (B端)的"双向传输",但是又在Figure 5.告诉我们GPIO3.3V (A端)传给GPIO2. 5V (B端)是可行的,如果B端GPIO2.5V传给A端的电压会由3.3V掉到2.5V是这样的做法吗?为什么在Figure 4会让大多数的使用者认为是可以进行" GPIO3.3V To GPIO2.5V的双向传输"的功能呢?

Q3:如果我需要与TI TXB0108 一样是有任易GPIO3.3V与GPIO1.8V "GPIO 双向传输"16Bits的功能,请问ADG3247可以做到吗?我该如何设计?还是ADI有其他的IC可以建议给我?

Best Regards,
Jacky