如题所示,ADuM3400相对于ADuM1400进行了ESD增强,但增强后的ESD能力能够达到什么等级,相关手册中并未给出。
如题所示,ADuM3400相对于ADuM1400进行了ESD增强,但增强后的ESD能力能够达到什么等级,相关手册中并未给出。
你可以参考ADI官网应用文档AN-793,具体ESD的能力因为是系统级别的,不好从芯片级别来标称。一般来说系统级的ESD还是会有一些保护电路,而且会有整个系统来抗ESD测试,我们ADuM3400在系统中过接触8kV,空气15kV的水平没什么问题。
谢谢