ADUM1400应该是个很简单的芯片,但是遇到一批有问题的,焊在产品上产品不正常
我测了几个好像整批有问题
我这样做初步测试可以判断是有问题的吧?
连接2和8,连接15和9,即输入输出的两个gnd,
输入5V后,发现输出空载时为0.6V,加5k电阻后为0.2V 我想这就不用隔离信号了,并且也没有信号输出。
同样我用的ADUM1200 输入5V后输出也不对。
ADUM1400应该是个很简单的芯片,但是遇到一批有问题的,焊在产品上产品不正常
我测了几个好像整批有问题
我这样做初步测试可以判断是有问题的吧?
连接2和8,连接15和9,即输入输出的两个gnd,
输入5V后,发现输出空载时为0.6V,加5k电阻后为0.2V 我想这就不用隔离信号了,并且也没有信号输出。
同样我用的ADUM1200 输入5V后输出也不对。
你好,
你去看下AD5410 这个芯片。你是不是24V已经供电了的?
AD5410的DVCC的供电需要配置DVCC Select,问一下你的DVCC select, 怎么接的,
此外DVCC的电压是4.5V, 所以一般情况下, 测得电压为4.5V