原理图如附件所示。
测试环境在室内,工作在输出模式时,信号正常。当连续工作几天后,再次检查电路时,发现工作在接收模式时,ADM2687却无法解调信号,后期检查电路发现,Pin13 B已经与Pin9和Pin16的GND2短路。出现几率不低,有些芯片焊接后通电就马上出问题,有些则工作一段时间才出问题。
请问这是什么原因引起的?应该如何解决?
原理图如附件所示。
测试环境在室内,工作在输出模式时,信号正常。当连续工作几天后,再次检查电路时,发现工作在接收模式时,ADM2687却无法解调信号,后期检查电路发现,Pin13 B已经与Pin9和Pin16的GND2短路。出现几率不低,有些芯片焊接后通电就马上出问题,有些则工作一段时间才出问题。
请问这是什么原因引起的?应该如何解决?
芯片右侧保护器件的EGND接到GND2试一下。
您好,我们这款芯片在很多工业场合都大量应用,没有出现您说的现象,可能还是外围电路原因引起的。有可能的话,把你的layout也发过来看看。还有Susan说的EGND 和GND2连到一起,我觉得是对的。
尝试过你们说的接法,损坏情况有所减少。不过依然有故障,表现为输入解码依然有故障,误码率高,掉电后一段时间再上电,片子又正常工作。此时,片子的A、B脚与GND2间电阻非常小,大概10欧姆左右,正相与反相信号幅度相差一半以上。
关于供电系统,总供电是-48V,正端与地网(EGND)相连,此时与GND2也相连。通过隔离DC-DC转换出3.3V,给ADM2687供电,参考地为GND。这样设计是否也会给ADM2687增加故障率?
从你说的情况来看有可能是485前端的ESD或者其它EMC干扰导致了管脚损坏。你说的只是现象,我很难判断是哪一块出问题了。PCB 的layout能不能发过来看看。还有我们要看一下坏片,做FA分析。
供电系统应该问题不大,反正都是隔离的,即使连到一起,也不会损坏芯片。