Post Go back to editing

ADuM3200隔离输出:检测到 20nS毛刺脉冲,很头疼。

单片机 IO 隔离输出:电路摘要如图一:

每一边的 VDD对GND 都就近 1cm内加有 1uF高频电容。

同样的测量环境;同样的逻辑分析仪:

在 ADuM3200 的输入 时间标尺 放大到 10nS 无毛刺 。

可 ADuM3200 的输出 却总是 存在 10nS 到20nS 的毛刺。

急求 AD 公司 技术专家 给予 解答 ,万分感谢 。。急。。

Parents
  • 谢谢 您的 关注。。。现在 情况 基本查明了 ——

    首先 该电路板 是 给 SOP8 光耦合设计的,

    信号输出 有一个 910欧的 上拉电阻 = 5mA 地电流。

    再加上临时测试 “地” 回路导线 有点长 (20厘米),

    取消 910欧 电阻,再缩短 地回路,毛刺就很难捕捉到了。

    ADuM1200 和 ADuM3200 在临时测试板上 已经很少毛刺了,

    这样 俺就可以 放心的 开始 做 正式的 PCB 板子了,谢谢各位。

Reply
  • 谢谢 您的 关注。。。现在 情况 基本查明了 ——

    首先 该电路板 是 给 SOP8 光耦合设计的,

    信号输出 有一个 910欧的 上拉电阻 = 5mA 地电流。

    再加上临时测试 “地” 回路导线 有点长 (20厘米),

    取消 910欧 电阻,再缩短 地回路,毛刺就很难捕捉到了。

    ADuM1200 和 ADuM3200 在临时测试板上 已经很少毛刺了,

    这样 俺就可以 放心的 开始 做 正式的 PCB 板子了,谢谢各位。

Children
No Data

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.