图一 图二
大家谁能帮我看一下啊,谢啦!我画了2块电路板,在图二中,隔离器(adum4165)在HUB的上游隔离PC,这种情况下,PC可以连接到HUB下游的USB接口摄像头,而在图一中,我把adum4165放在了HUB下游隔离后面的USB接口摄像头就连接不上了,另外一个没隔离的接口是可以连接上的,是adum4165不能放在HUB下游吗?

图一 图二
大家谁能帮我看一下啊,谢啦!我画了2块电路板,在图二中,隔离器(adum4165)在HUB的上游隔离PC,这种情况下,PC可以连接到HUB下游的USB接口摄像头,而在图一中,我把adum4165放在了HUB下游隔离后面的USB接口摄像头就连接不上了,另外一个没隔离的接口是可以连接上的,是adum4165不能放在HUB下游吗?
您的原理图非常不清楚,我暂时根据您问题中的描述给您回答。
ADUM4165这个系列的side1是上行端口用,side2是下行端口用。 只有side2可以用于USB外设的lowpower standby。
这个部分规格书中有介绍。 我分析您的隔离在hub和pc之间时,无论外设还是hub在low power standby模式,ADUM4165的side2 都是支持的。
如您的时候, hub接的ADUM4165的side1,这里不支持low power standby,所以有可能没有握手成功。 导致没能通信成功。